필츠의 SecurityBridge 방화벽은 필츠 범위 밖에 있는 다른 네트워크 가입자 간의 데이터 통신에 대한 감시도 보장합니다. 따라서 기존의 산업 자동화 네트워크에 훨씬 더 유연하게 통합할 수 있습니다. 인증 및 권한 관리 덕분에 SecurityBridge는 잠재적 데이터 임의 조작으로부터 효율적으로 보호 기능을 수행할 수 있습니다. 결과적으로 필츠의 개방형 방화벽은 플랜트 가용성을 향상시킵니다.
Ostfildern, 1970. 1. 1.
또한 필츠의 SecurityBridge 방화벽은 타사의 장치가 포함되어 있는 자동화 네트워크도 보호하므로 임의 조작을 방지할 수 있습니다.
SecurityBridge 사용자는 이미 필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000에 대해 어플리케이션 수준에서 “안전한” 보호를 제공할 수 있게 되었습니다. 이제는 방화벽이 다른 공급업체의 컨트롤러와 같은 네트워크 가입자도 감시할 수 있습니다.
승인된 데이터만 허용
SecurityBridge 방화벽은 PC와 컨트롤러 간의 데이터 트래픽을 점검하고 제어 프로젝트에 대한 무단 변경이 발생하면 보고합니다. 이를 통해 자동화 네트워크를 네트워크 기반의 공격 및 무단 접근으로부터 보호합니다. 통합 VPN 서버 및 역할 기반 사용자 관리와 결합되어 있으므로 적절한 권한을 가진 사용자만 SecurityBridge로 보호되는 가입자에게 액세스할 수 있습니다. 이와 같이 클라이언트 PC와 SecurityBridge 간의 데이터 전송은 도청 및 임의 조작으로부터 보호됩니다.
더 효율적인 진단을 위한 데이터 트래픽 감시
기존의 광범위한 진단 기능에 “패킷 레코딩” 기능이 추가되었습니다. 이 기능을 통해 사용자는 안전한 컨트롤러 네트워크와 안전이 보장되지 않는 네트워크에서 이루어지는 가입자 간의 데이터 통신을 기록할 수 있습니다. 데이터를 보다 효율적으로 분석할 수 있도록 하기 위해 미리 규정된 커뮤니케이션 관계로 레코딩을 제한할 수 있습니다. 이에 따라 진단 과정에서 소중한 시간이 절약됩니다.
제품에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr