2026. 6. 17.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 이제 기계류 규정(MR)을 준수합니다.

기계 제조업체가 미래에 대비되어 있음을 TÜV가 인증합니다.

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 곧 시행될 EU 기계류 규정 (EU) 2023/1230의 요건을 이미 충족하고 있습니다. TÜV에서 발행한, 제25조에 따른 EU 타입 검사 인증서가 규정 준수 사실을 확인해 줍니다.

이는 2027년 1월 20일 규정이 시행되기 전이라도 기계 제조업체가 조기에 혜택을 받을 수 있음을 의미합니다.

한 눈에 보는 장점:

  • 새로운 프로젝트의 초기 계획 시 확실성 제공
  • TÜV가 기계류 규정(MR) 준수 인증
  • 검증된 안전 솔루션으로 엔지니어링 작업량 감소
  • 전체 기계에 대한 빠른 CE 마크 획득
  • 향후 요구사항과 관련한 조정 횟수 감소
  • 법적 규정을 준수하면서 EU 시장에 출시

새로운 요구사항에 대한 완벽한 준비

기계류 규정(MR)은 기존 지침을 대체하며, 안전 및 위험성 평가에 더 높은 요구 조건을 적용합니다. 앞으로는 소형 컨트롤러와 같은 안전 구성품을 독립적으로 평가해야 합니다.

PNOZmulti 2는 여기서 역할을 합니다. 이 인증된 솔루션을 통해 제조업체는 바로 MR 준수 기계류를 개발하고 규제 리스크를 최소화할 수 있습니다.
 

안전 기계 개념에 대한 보다 효율적인 접근

규정을 준수함이 확인되면 엔지니어링 작업량과 승인 절차가 크게 줄어듭니다. 제조업체는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 검증된 솔루션의 간편한 통합
  • 문서 작업량 감소
  • 법적 확실성 향상
  • 더 빠른 시장 접근

사람 및 기계를 위한 강화된 안전

이 소형 컨트롤러는 다음과 같은 중앙 안전 기능을 수행합니다.

  • E-STOP
  • 안전 모니터링
  • 위험 발생 시 선택적 셧다운

이를 통해 위험을 조기에 인지하고 통제할 수 있습니다.

미래 경쟁력을 갖춘 솔루션

PNOZmulti 2를 갖춤으로써 기업은 향후 규제 요건에 대비할 수 있는 솔루션을 미리 확보한 셈이 됩니다. 즉, 새로운 기계 프로젝트를 조기에 효율적이고 안전하게 구현할 수 있다는 뜻입니다.

2027년을 맞이할 준비가 되셨나요? 지금 바로 기계류 규정(MR) 준수 작업에 착수하세요! 

완전한 안전 솔루션

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 일관된 안전 개념을 위해 필츠의 다른 안전 자동화 기술과 결합할 수 있는 이상적인 제품입니다. 안전 센서 기술 PSEN과 제어 및 신호 장치 PIT를 함께 사용하면 광범위한 기계 어플리케이션을 위한 유연하고 완벽한 솔루션을 얻을 수 있습니다.

안전 센서 PSEN은 안전 게이트, 위치, 위험한 움직임 등을 안정적으로 모니터링하고 관련 신호를 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 직접 전송합니다. 제어 및 신호 장치 PIT를 사용하면 작동, 신호 및 진단 기능을 기계 개념에 쉽게 통합할 수 있습니다.

따라서 기계 제조업체는 컨트롤러, 센서 기술 및 작동 요소로 구성된 조율된 솔루션의 이점을 누릴 수 있으며, 이러한 이점에는 인터페이스 작업 감소, 프로젝트 구성 간소화, 총체적인 원스톱 안전 기계 개념 등이 있습니다.  

PNOZmulti 2 자세히 알아보기

PNOZmulti Machinery Regulation Compliant(PNOZmulti, 기계류 규정 준수)라는 문구가 새겨진 씰이 부착된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드