영국은 47년 동안 EU의 멤버였다가 탈퇴했습니다. 영국은 2020년 2월 1일에 EU에서 탈퇴했습니다. 그러나 2020년 말까지 전환 기간이 있었고, 2020년 12월 31일 이후 광범위한 변화가 있었습니다. 여기에서 기계류 안전에 대한 다양한 정보를 개괄적으로 확인할 수 있습니다.
브렉시트 - 기계류 안전에 대한 영향

브렉시트 UKCA 마크 - 전환 조정 기간 연장!
브렉시트 - 규정
당초에 정한 기한이 2022년 말에 만료되기 몇 주 전인 2022년 11월 중순에, 영국 정부는 CE 마킹이 있는 제품을 영국으로 수입할 수 있는 기한을 연장했습니다(몇 가지 예외 규정 포함). 새로 정한 기한은 2024년 12월 31일입니다. 이전에도 그랬던 것처럼 제조업체인 귀사의 선택에 따라 CE 또는 UKCA 마킹이 있는 제품을 영국으로 수입할 수 있습니다.
이전에는 2023년 1월 1일까지 특정 상황에서 영국 시장에 기계 또는 기계 부품을 판매할 때 CE 마킹 및 EU 적합성 평가를 사용할 수 있도록 규정되어 있었습니다. 2021년에는 영국으로 수입할 제품에 CE 마킹을 적용할 수 있는 기한이 원래 2021년 12월 31일로 정해져 있었지만, 다시 2022년 12월 31일까지로 연장된 바 있습니다.
그럼에도 불구하고 영국의 적합성 평가 절차가 확립된 것은 사실입니다. 별도의 적합성 마크인 “영국 적합성 평가 - UKCA”가 도입된 것입니다. 이 절차는 영국 국내 법을 참조하며 더 이상 EU 지침을 따르지 않습니다.
시행 의무 - 기한 연장과 무관
귀사는 제조업체로서 기한 연장을 환영할 것입니다. 그러나 브렉시트 담당 기관의 부담은 눈에 띄게 늘어났습니다. 제조업체에서 적합성 마킹과 무관하게 영국으로 제품을 수입하려는 경우에는 최소한 영국에 소재한 공인 대리인을 영국 시장 감독 기관의 연락 담당자로 지명해야 합니다. 검사가 이루어지면 제조업체가 필요한 모든 조치를 이행하지 않는 경우 납품이 거부될 위험성이 큽니다.
2025년 1월 1일 이후로는 UKCA 마크만 허용될 예정입니다. 그러나 2027년 12월 31일까지는 기업이 UKCA 마킹 및 제품 수입업체에 대한 정보를 부속 문서나 라벨에 명시하는 것이 허용됩니다.

브렉시트 - 한 눈에 보는 최신 규정!

브렉시트는 2021년부터 현실이 되었습니다. 기계류 안전에 있어 가장 의미 있는 변화는 적합성 평가 절차와 관련된 것입니다. 현재 적용되는 브렉시트 규정에 대해서는 필츠 홍보 자료에서 확인할 수 있습니다.
필츠는 국제 적합성 평가를 위해 표준화된 프로세스를 사용합니다. 필츠 전문가는 항상 대상 국가의 필츠 지사와 긴밀하게 협력합니다. 필요한 경우, 필츠는 공인 대리인 역할을 수행하면서 CE 또는 UKCA 마크 획득 과정을 지원할 수 있습니다. 문의 사항이 있는 경우 도움과 자문을 제공해 드립니다.
영국 시장에서 제품을 판매하는 경우에는 다음 규정이 적용됩니다.
대부분의 경우 EU 규정을 준수하는 상품은 2024년 12월 31일까지 영국 시장에서 계속 판매할 수 있습니다.
2021년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지로 정해진 전환 단계에서는 특정 상황에서 그리고 특정 제품 그룹에 대해 EU 적합성 평가 절차 및 CE 마킹을 계속 사용할 수 있습니다. 각 제품에 대해 어떤 제품 그룹이 어떤 범주에 속하는지 그리고 UKCA 마크가 2021년 1월 1일부터 필요한지 2025년 1월 1일까지는 마크가 없어도 되는지 등을 확인해야 합니다.
영국 적합성 평가 기관에서 적합성 평가를 실시한 경우에는 더 이상 CE 마킹을 사용할 수 없습니다.
UKCA 마킹이 있는 기계를 영국 시장에서 판매하려는 경우에는 영국 적합성 평가 절차를 적용해야 합니다. 이 경우 영국에 소재하고 있는 공인 대리인의 도움을 받을 수 있습니다.

EU 시장에서 CE 마크가 붙은 제품을 판매하는 경우에는 다음 규정이 적용됩니다.
영국에서 만들어진 완제품을 EU 시장에서 판매하는 경우에는 2021년 1월 1일까지 EU 규정 준수 여부를 확인하기 위한 조치를 취해야 합니다. 전환 기간은 없습니다.
영국 인증 기관은 인증 효력을 상실하게 되며, 영국 EC/EU 유형 검사 인증서는 더 이상 유효하지 않게 됩니다. 따라서 이러한 인증서를 받기 위한 절차를 다시 거쳐야 합니다.

필츠와 협력하여 영국 시장에서 기계를 판매하십시오!
필츠의 전문가들은 인증, 제품과 기계의 CE 또는 UKCA 마킹, 플랜트와 기계류 판매, 영국 또는 북아일랜드 지역에서 사용되는 기계 부품 판매 등과 관련하여 브렉시트에 따라 구현되어야 할 변경 프로세스에서 여러분을 지원할 것입니다. 필츠는 안전하고 유연하며 비용 효율적으로 전환을 이행할 방법을 기꺼이 안내해 드리고자 합니다.
필츠의 전문가는 영국에 있는 필츠 지사와 협력하여 UKCA 마크 획득 과정을 진행하는 데 도움을 드릴 것입니다. 요청이 있는 경우, 필츠는 공인 대리인의 역할도 수행할 수 있습니다.