2021. 4. 22.

안전 레이저 스캐너 PSENscan: 영역 모니터링이 실제로 얼마나 생산적인지 확인하세요!

재료가 공급되는 영역과 레이저 스캐너에 근접한 영역 등 PSENscan을 통한 생산 영역 모니터링 기능을 활용할 수 있습니다.

PSENscan은 부분 동적 뮤팅의 마스터입니다.

안전 레이저 스캐너 PSENscan에는 부분 동적 뮤팅 기능이 있습니다. 이는 부분 뮤팅과 안전 구역 전환이 가능하다는 것을 의미합니다. 이 기능은 재료를 공급할 때 주로 사용됩니다. 사전 정의된 특정 조건에서는 운송된 제품을 보호 영역 내에서 이동할 때 가동 중인 기계를 중단할 필요가 없습니다. 따라서 운영자를 보호할 뿐만 아니라 고가용성이 동시에 보장됩니다.

코딩을 사용하면 인접 영역에서 간섭이 발생하지 않습니다.

PSENscan의 새로운 빔 코딩을 통해 누릴 수 있는 이점도 있습니다. 플랜트에서 직렬로 연결되지 않은 두 개의 안전 레이저 스캐너를 작동할 때 상호 간섭이 배제됩니다. 따라서 서로 독립적으로 사용되는 2개의 안전 레이저 스캐너를 병렬 상태로 근접에서 유연하게 작동할 수 있습니다. 이 경우 플랜트의 가용성을 높이고 생산 시간을 단축시킵니다.

자세한 정보:

안전 레이저 스캐너 PSENscan

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?