Capital 매거진은 올해 처음으로 데이터 분석 회사인 Statista와 협력하여 독일에서 가장 혁신적인 기업들을 선정했습니다.
2020. 7. 1.
필츠는 2020년 독일 최고의 혁신 기업 중 하나로 선정되었습니다.
특히 혁신적 성격을 갖고 있으며 독일에 소재하고 있는 총 1,781개 기업에 대한 평가가 실시되었습니다.
수상 경력이 있는 혁신 기업의 대표 및 Statista의 “Expert Circle” 멤버들로 구성된 전문가 패널이 해당 업계의 기업들을 평가했습니다. 이들 인터뷰 대상자들은 지능형 제품 또는 서비스를 대표하는 기업들을 추천했습니다. 진보적인 프로세스 또는 혁신에 익숙한 비즈니스 문화 역시 설문 조사에서 강조된 점입니다. 뿐만 아니라 응답자들은 회사에 특별히 높은 점수를 주고 싶은 혁신 분야를 표시할 수 있었습니다.
필츠는 70년 넘는 역사 동안 필츠 비상정지 릴레이 PNOZ, 세계 최초의 프로그램 가능한 안전 컨트롤러 PSS 3000, 최초의 안전 3D 카메라 시스템 SafetyEYE 등의 제품을 통해 혁신을 향한 동력을 여러 번 입증한 바 있습니다. Susanne Kunschert 대표이사는 필츠의 비즈니스 문화에 대해 “혁신을 향한 동력은 필츠의 DNA에 새겨져 있습니다.”라고 설명합니다.
예를 들어, 필츠는 총매출의 20% 이상을 연구개발에 투자합니다.
여기서 필츠의 모든 지나온 이정표를 돌아보고 디지털 미래에 대해 어떤 전망을 갖고 있는지 알아봅니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr