고정식 가드는 물리적 장벽을 이용하여 보호 기능을 제공하는 기계의 일부입니다. 가드는 안전 펜스, 차단물, 커버 등으로 이루어질 수 있습니다. 가드를 용접하거나 접착제로 붙이거나 고정 장치(볼트, 리벳 등)를 이용하여 부착시킬 수 있습니다. 고정식 가드는 물리적으로 기계에 더욱 접근하기 어렵도록 만듭니다.
고정식 가드
고정식 가드에 대한 규정
기계류 지침의 규정에 따르면, 고정식 가드는 공구를 사용해야만 열거나 제거할 수 있는 장치를 사용하여 고정시켜야 합니다. 그 고정 장치는 가드를 제거했을 때에도 가드 또는 기계류에 부착되어 있어야 합니다. 가능하면 고정 장치 없이는 제 자리에 고정시킬 수 없는 가드를 사용해야 합니다.
안전 가드의 대체물
가드를 사용할 수 없거나 사용하지 않는 것이 좋은 경우에는 제어 기술 솔루션을 사용합니다. 위험 구역에 사람이 접근하면 이 솔루션이 기계를 차단하거나 다른 수단에 의해 안전 상태로 전환합니다. 남은 수단은 표시 안전 기술입니다. 이 경우 잔류 위험들은 작동 설명서나 기계 자체에 표시합니다.
고정식 가드에 대한 표준
| 표준 | 제목 |
|---|---|
| EN ISO 14120 |
기계류 안전 |
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?