아시아의 경우에는 안전한 기계류 설계에 대한 구속력 있는 규정이 그리 많지 않습니다. 하지만 급격한 산업 성장으로 인해 기계류 안전 관련 구성 요소에 대한 수요도 높아지고 있는 것이 사실입니다. 관련 보호 조치 및 최소한의 규격을 규정한 다양한 인증 과정과 산업 안전 및 보건 관련 법규가 일부 시행되고 있습니다.
아시아의 법과 규격
러시아와 CIS 국가의 법과 규격
러시아 및 CIS 국가 지난 몇 년간 TR CU 인증(Technical Regulations of the Customs Union - 관세 동맹을 위한 기술 규정)을 구현해 오고 있습니다. 이는 특정 제품 영역에 속하는 기술 장치는 특정 인증 과정을 거쳐야 함을 의미합니다.
기계류 및 해당 기술 액세서리는 예를 들어 유럽 인증기관을 통해 형식 승인 시험을 거칩니다. 이 시험은 일반적으로 러시아에 있는 승인 기관에서도 인정합니다.
중국의 법과 규격
중국은 CCC 인증을 도입했습니다. 러시아의 기준과 마찬가지로, 기술 제품은 국가 인증 기관을 통해 의무적으로 인증을 받아야 합니다.
또한 생산 현장도 검사합니다. 기술 장치가 19개 범주로 나뉜 제품 목록에 속하는 경우 인증이 의무이며, 그렇지 않은 경우 국가 인증기관으로부터 받은 일종의 "이의 없음 확인서"를 제출할 필요가 있습니다.
제품 목록 범위 내에 없는 경우 국가 인증 기관으로부터 일종의 "반대 없음 선언"을 받아 제출해야 합니다.
일본의 법과 규격
일본의 산업 안전 및 보건법에서는 해당 정부 부서에서 규정한 대로 위험 기계 또는 위험 환경에서 사용되는 기계에 적절한 보호 조치를 탑재해야 한다고 명시하고 있습니다. 예를 들어, 고무 연삭기, 프레스, 크레인의 과부하 보호 장치, 목공용 기계톱, 폭발 가능성이 있는 환경의 전기 부품 등이 이에 해당합니다. 일부 기계는 제작 또는 사용 전에 해당 정부 기관의 승인을 받아야 합니다. 보일러, 크레인, 압력 용기, 리프트 등이 이 범주에 포함됩니다.
보건 및 안전 규정에서는 최선의 조치로서 기계 제작업체가 기계 이용과 관련된 위험에 대한 정보를 제공해야 하며 모든 고용주/기계 사용자가 위험성 평가를 실시해야 한다고 규정합니다.
무엇보다 일본 산업 안전 및 보건 협회(JISHA)는 일본에 위험성 평가와 보건 및 안전 관리 체제를 도입하는 것을 지원합니다. 일본의 법 규정 때문에 모든 고용주/기계 사용자는 산업 안전 조치를 마련해야 합니다. 직원들은 고용주가 수행하는 조치를 지원할 의무가 있습니다.
위험성 평가 방법은 국제 규격과 조율된 일본 규격(일본 산업 규격, JIS)에 명시되어 있습니다. 특정 화학 물질을 사용할 때는 반드시 위험성 평가를 실시해야 하지만, 현재 다른 산업에서는 이것이 의무 규정이 아닙니다.
인도의 법과 규격
2024년 8월 28일, 인도 중공업부는 새 규정 “기계류 및 전기 장비 안전(옴니버스 기술 규정) 명령, 2024” (축약해 OTR 2024)를 발행했습니다. 이 포괄적 규정은 인도 규격 사무국(BIS)이 개발했으며, 인도에서 제작되거나 인도로 수입되는 기계류 및 전기 장비에 대한 일관된 안전 규격을 수립하는 것을 목표로 합니다. 따라서 향후에는 이 새 요구사항을 준수하는 제품만 인도 시장에 들여올 수 있습니다.
OTR의 목표 개요:
- 2018 BIS 규정의 규범 X(적합성 평가)에 따라 투명하고 표준화된 인증 절차를 수립하는 것.
- 기계류의 설계, 제작, 운용에 대한 위험성 평가를 수행하고 위험을 줄이는 것.
- 인도에서 제작되거나 인도로 수입되는 기계류의 안전 규정 준수를 개선하는 것.
- 기계류의 운용과 관련된 위험을 줄이고 공공 안전을 개선하는 것.
초기 단계의 제한된 적용 범위
초기 구현 단계에서, OTR 2024는 관보의 첫 번째 부록에 언급된 기계류 및 전기 장비에 대해서만 배타적으로 적용될 것입니다. 소비자 가전 또는 복잡한 산업 장비와 같이 처음에 초안에 포함되었던 기타 제품 그룹들은 현재로서 향후 날짜가 공표될 때까지는 영향을 받지 않습니다.
요구사항 및 절차
요구사항은 ISO 12100:2010 및 인도 규격 IS 16819:2018과 같은 국제 규격을 기반으로 합니다. 기계의 유형 및 복잡성에 따라 타입 A, 타입 B1, B2, 타입 C 규격이 적용됩니다. 규정 준수 여부는 제품 규정 준수 보고서, 위험성 평가, 안전 검증 등을 통해 검증됩니다. 인증에는 안전 및 규정 준수 여부를 검증하기 위한 문서 검토와 현장 감사가 포함됩니다.
- 위험성 평가, 검증 보고서 및 제품 규정 준수 보고서 등의 기술 문서와 함께 신청서 제출.
- 문서 검토 및 현장 감사를 통해 규정 준수 여부 검증.
- 신청 수수료 지불 및 은행이 발급한 이행 보증서 제출.
- BIS에 배송 세부 사항 고지 및 인증 유효성 유지.
필츠는 어떻게 지원을 제공하나요?
기계류 또는 전기 장비를 인도에 수출하는 국제 기업은 초기 단계부터 새로운 요구사항에 대해 알아두어야 합니다. 왜냐하면 OTR 2024가 발효될 때 인도 안전 규격들에 의무적인 조율 작업이 수행될 것이기 때문입니다. 이는 새 요구사항을 충족하는 제품만이 인도 시장에서 판매될 수 있음을 의미합니다. 향후 인도에 수출하려는 기업은 누구나 인도에 소재한 공인 대리인(AIR)을 지명해야 합니다.
Pilz India는 고객이 규정에 대비하고, 요구사항을 충족하고, 따라서 인도에 수출할 수 있도록 포괄적인 지원을 제공합니다. 필츠는 IS 16819 및 기타 관련 규격의 준수에 대해 조언을 제공하는 것은 물론 위험성 평가 및 안전 검증을 포함한 기술 문서의 준비도 지원합니다. 기계류 안전 및 BIS 인증에 대한 교육 과정 및 워크샵도 제공합니다. 필츠가 제공하는 서비스를 완성하는 것은 BIS 요구사항을 충족하는 인증받은 안전 구성 요소로 이루어진 광범위한 제품 포트폴리오입니다.
Pilz India는 또한 “인도 규격 사무국(BIS)”의 관련 위원회에 회원으로 활동하고 있으며, 따라서 항상 최신 정보를 갖추고 고객에게 이 정보를 제공합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]