기계에서 비상정지 장치가 작동된 경우, 각 개별 기계마다 승인해야 하나요?

질문:

다수의 개별 기계로 이루어진 기계가 있습니다. 부속 기계들은 각기 별도의 컨트롤러가 장착되어 있습니다. 또한, 더 높은 레벨의 컨트롤러/제어 센터도 있습니다. 비상정지 장치가 작동된 경우 공장을 재시작하려면 비상정지 명령을 개별 기계마다 리셋해야 하나요? 아니면, 개별 기계에 대하여 더 높은 레벨의 제어 센터에서 비상정지 명령을 리셋할 수 있나요?


답변:

DIN EN ISO 13850에 따라, 비상정지는 해당 명령이 내려진 비상정지 장치에서 직접, 의도적인 작업자 동작을 통해서만 리셋할 수 있습니다.

비상정지 푸시버튼은 비상정지 기능을 발동시킨 위험이 안전하게 제거된 후에만 리셋할 수 있습니다. 예를 들어 비상정지 장치의 작동 반경 내부가 완전히 보이지 않아서 비상정지 장치가 있는 위치에서 위험이 완전히 제거되었는지 확인하기 어려운 경우, 시동 버튼과 같은 추가적인 리셋 장치를 제공할 수 있습니다. 이는 기계의 위험성 평가 시 반드시 조사 및 평가해야 합니다. 비상 사태 시 정지하는 것(비상정지)은 보완적인 보호 조치일 뿐 위험 감소를 위한 일차적 수단이 아니라는 점에 유의해야 합니다.

또한 가동된 비상정지 장치를 리셋해도 기계가 자동으로 재시작해서는 안되며, 다만 재시작을 위한 대기 상태를 유지해야 합니다. 기계류를 시작하는 것은 이 목적을 위해 제공된 제어 장치를 의도적으로 작동함으로써만 가능해야 합니다. [기계류 지침, 2006/42/EC, 부록 I - 1.2.3]

 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드