언제 컨베이어 라인이 더 이상 접근 불가능한 것으로 간주되나요?

EN 619에서는 보호 구역(안전 펜스) 안의 비보호 구역을 위한 컨베이어 라인을 다룹니다. 그런 컨베이어 라인은 1,000mm 이상의 컨베이어 높이에서는 더 이상 접근할 수 없다고 봐도 될까요? 이 경우 추가적인 안전 가드는 필요하지 않나요?

규범적 배경

EN 619에 따라 다음이 적용됩니다:

  • 연속 흐름 컨베이어 높이가 최소 1m 이상이고 그 자체가 장애물로 사용되는 경우, 이 컨베이어는 바닥에 고정되어야 하고 컨베이어 아래의 개구부는 폐쇄해야 합니다.
  • 위험 지점에 접근하기 위해 연속 흐름 컨베이어를 이용하려고 할 것이 예상되는 경우에는 위험성 평가에 따라 이러한 접근을 어렵게 만들어야 합니다.

이 경우 EN ISO 13857을 적용할 수 있습니다. EN ISO 13857에 따라 다음이 적용됩니다:

다음은 EN ISO 13857의 표에서 각주로 언급되어 있습니다.

  • 1m 미만의 구조물은 접근을 충분히 제한하지 못하기 때문에 포함되지 않습니다.
  • 1.4m 보다 낮은 구조물은 추가 보호 조치 없이는 사용하면 안 됩니다.

 

결론:

만일 연속 흐름 컨베이어가 위험 지점 접근을 위해 사용될 것이 예상된다면, 이 지점을 위험성 평가에서 고려해야 합니다. 이 경우 3단계 계획에 따라 추가적인 조치가 이루어져야 합니다(순서를 반드시 지킬 것).

  1. 설계
  2. 기술
  3. 사용자 정보

다음과 같은 조치가 가능합니다:

  • 커버 / 안전 펜스
  • 입구 터널
  • 라이트 빔 장치 / 라이트 그리드

하지만 이는 개별 적용 분야에 따라 달라집니다. 기계의 작업 할당은 보장되어야 합니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드