(카테고리 4에 따라 설계된) 회로를 단순화하기 위해 가능한 한 많은 비상정지 푸시버튼을 직렬로 연결해도 되나요?

카테고리 4 아키텍처에서는 비상정지 장치가 보조적인 안전 보호 장치이기 때문에 비상정지 푸시버튼의 직렬 연결이 허용됩니다.

비상정지 장치는 위험한 상황에서만 작동될 것이며, 작동된다 하더라도 한 개의 비상정지 푸시버튼만이 작동될 것으로 간주됩니다.
운영자는 산업 안전 규정에 따른 위험성 평가의 일환으로 안전 기능을 검사할 점검 주기와 검사 형식을 설정해야 합니다.

이 경우 한계는 무엇인가요?
한계는 필요한 퍼포먼스 레벨에 달렸습니다. 다수의 안전 구성요소를 직렬로 연결하면 전제적인 효과가 낮아지기 때문입니다. 비상정지 푸시버튼을 직렬로 연결하여 필요한 PL에 도달할 수 있다면 몇 개를 연결하든 상관없습니다.

모든 스위치는 EN ISO 13849 규격 상 SRP/CS로 평가되나요?
안전성 평가에서는 모든 비상정지 스위치를 직렬로 연결할 수 있습니다. 즉, 하나의 SRP/CS만 생성하면 됩니다. 하지만, 위에서 설명한 대로 직렬 연결은 PL을 떨어뜨릴 수 있으므로 여러 개의 SRP/CS를 생성하는 것이 좋습니다.

 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드