공장 및 기계류 평가

기계의 위험성 파악: 필츠의 공장 평가를 통해

전체적인 기계류 안전 컨셉

필츠는 공장 운영업체인 여러분에게 공장 평가 및 추후 보고서를 통해 기계의 안전 상태에 대한 충실한 정보를 제공합니다. 이러한 정보에는 개선이 필요한 권장 사항 및 우선순위가 포함됩니다.

사용자의 요구 사항

여러분의 생산 공장은 지속적인 변화를 거치고 있나요? 아니면 기존 장비와 함께 새로운 기계를 함께 사용하고 있나요? 그렇다면, 직원의 건강, 안전 및 환경적 위험과 관련하여 위험성 관리의 우선 순위를 정하고 안전 전략을 세워야 하는 과제에 직면하게 됩니다.

기계의 워크플로우를 분석하면 도움이 됩니다. 이를 통해 잠재적인 주요 위험을 파악할 수 있습니다. 필츠는 안전 분석에 근거하여 법적 요구사항을 준수하는데 필요한 추가 조치를 보여 드립니다.

필츠는 기계의 안전 상태에 대한 전체적인 개요를 제공할 수 있습니다.

필츠의 서비스

필츠가 여러분의 공장을 평가해드립니다.

기계에 대한 필츠의 공장 평가는 현장 평가, 기계 상태에 대한 추후 평가 및 조사 결과에 대한 공식 발표를 아우릅니다. 우리는 이러한 목적을 위해 구조화된 위험성 평가를 사용합니다. 이러한 접근 방식은 충분한 데이터와 정보를 산출하여 공장의 핵심 규정 준수와 안전 사항을 평가할 수 있습니다. 다중 매개변수 분석을 통해 모든 기계를 평가합니다. 이로써 각 기계에 필요한 안전 요구사항에 대한 추산 및 우선 순위 목록을 제공합니다.

공장 평가는 다음 사항을 포함합니다.

  • 개별 기계에 대한 위험성 분석
  • 위험성을 최소화하기 위한 기존 조치 평가
  • 적용 가능한 규정을 기계가 준수하는 지 평가
  • 기계의 안전 기능을 구현하기 위한 옵션 확인
  • 기계 개선 방법에 대한 우선 순위 목록 및 권장 사항.

한 눈에 보는 장점

  • 전체 공장과 감지되지 않는 잠재적 안전 위험성에 대한 개요를 받을 수 있습니다.
  • 고용주로써 더 높은 고용 안정과 직원의 안전을 보장할 수 있습니다.
  • 올바른 정보를 손쉽게 얻음으로써 안전에 대한 투자를 효과적으로 계획하고 공장의 수익성을 최적화할 수 있습니다.
  • 이 분석과 권장 사항을 고객의 전체 가치 체인에 있는 비슷한 공장 또는 기계에 적용할 수 있습니다.

여러분도 이러한 서비스로부터 혜택을 받으실 수 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390