오스트필데른, 2025. 5. 20.

필츠는 2024 회계년도의 힘겨운 상황을 극복했습니다.

Susanne Kunschert, 매니징 파트너, Pilz GmbH & Co. KG

(발표 전 확인 필요)

지난 회계년도에 필츠 그룹은 전반적으로 어려운 경제적 상황과 싸워나가야 했습니다. 2024년에 필츠는 3억 4,100만 유로의 매출을 달성했습니다. 이는 전년 대비 21 %p 떨어진 수치입니다. 연이은 3년 간의 호조에 이어 2024년은 특히 독일에서 침체를 보였습니다. 수출 비중은 79%로 늘었습니다(2023년 대비 4.6%p 상승).

지역 상황: 정치경제적 토대에 의해 형성

2022년과 2023년의 과열된 시장 성장 후 2024년에 유럽에서는 둔화세가 뚜렷이 나타났습니다. 자동차 산업의 구조적 위기가 공급 과잉 문제를 가중시켰습니다. 자동차 공급망의 일부인 기계 엔지니어링, 패키징, 내부 물류 등 당사의 일부 주력 산업도 그 영향을 받았습니다.

필츠에게 있어 기계 엔지니어링 분야의 주문 감소는 제품 및 솔루션 판매의 저하를 의미하는 것이었지만, 동시에 이는 컨설팅, 엔지니어링, 교육을 포함한 서비스 사업의 증가를 뜻하는 것이기도 했습니다. 업계에서는 새 기계류에 투자하는 대신 유지보수 및 개조 프로젝트 또는 직원에 대한 추가 교육에 투자하고 있습니다.

아시아 태평양(APAC) 지역은 혼합된 상황입니다. 인도, 베트남, 인도네시아와 같이 부상하는 국가의 경제 전망은 긍정적이었지만 다른 APAC 국가에서는 정치적 긴장감 등으로 인해 경제적 불안정이 만연했습니다. 2023년과 비교했을 때 아시아 태평양 지역에서 필츠의 매출은 감소했습니다.

아시아 최대 규모의 시장인 중국에서는 진탄구에 있는 필츠 생산 공장이 2024년에 설립 10주년을 맞이했습니다. 그 해 가을에 필츠는 안전 라이트 커튼과 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 위한 두 생산 라인의 시운전을 실시했습니다. 필츠의 목표는 아시아에서 성장세를 유지하는 것입니다. 그리고 필츠는 갖고 있는 명성의 토대인 뛰어난 품질을 유지하는 동시에 가격과 납품 속도 면에서 아시아 시장의 요구 조건을 충족할 준비가 되어 있습니다.

아시아 태평양 지역은 전체적으로 점점 더 많은 안전 규정을 시행하고 있으며, 유럽과 국제 규격을 따르는 경우도 많습니다. 새로운 유럽 기계류 규정은 강조할 만한 가치가 있습니다. 많은 아시아 제조업체가 유럽에서 개발된 전자 기기의 수출 및 사용에 있어서 이 유럽 기계류 규정의 중요성을 인식하고 있습니다. 필츠는 기계 안전에 관한 한 아시아 지역에서 선도적인 위치를 점하고 있다 할 수 있습니다. 필츠는 거의 대부분의 서비스와 제품을 아시아 시장에서 유통시키고 있는 자동화 전문기업입니다.

2024년 내내 아메리카 시장의 성장은 미미했습니다. 여기서도 불확실한 정치적 토대가 이 시장에 대한 투자를 감소시킨 요인이 되었습니다. 이 지역에서도 역시 기계 안전은 점점 더 중요한 문제가 되고 있습니다. 북미에서는 국내 제조 역량 강화를 위한 생산 리쇼어링에 따라 자동화 그리고 이를 위한 기계류 안전의 필요성이 커지고 있습니다. 그러나 지금은 미국 정부의 관세 정책으로 인해 시장이 움직이는 속도가 느린 상태입니다.

지속 가능성: 환경, 소셜, 거버넌스(ESG)

가족 기업인 필츠는 전 세대를 아우르며 생각하고 행동하고 있으므로 진정한 의미에서 지속 가능한 기업입니다. 우리는 향후의 지속 가능성 보고 의무를 이행하기 위해 견실한 외부 파트너와 협력하고 있습니다. 그러나 우리는 단순히 보고 의무를 이행하는 것 이상의 무엇을 하고자 합니다. 우리는 수집하는 데이터를 이용하여 훨씬 더 낫고, 더 효율적이며, 더 지속 가능한 기업이 되고자 합니다. 지속 가능성은 환경, 소셜, 거버넌스라는 세 기둥을 토대로 합니다.

2024년에 필츠는 어떤 것을 이루었을까요?
거버넌스란 기업의 성공과 관련하여 책임 있게 행동하고 조직 안팎의 사람들을 관리하는 것을 말합니다. 필츠가 집중하는 것은 무결성, 정직성 그리고 비즈니스 윤리입니다. 필츠가 하는 모든 일에서 투명하고 개방된 소통은 회사 내에서도 그리고 고객, 공급업체 및 기타 비즈니스 파트너와의 관계에서도 우리의 가치에 부합하는 것입니다. 필츠는 2018년 이후로 규정 준수 시스템을 마련하여 그에 따라 살고 숨쉬며 지금도 계속 확대하고 있습니다.

소셜과 관련해서는 필츠의 직원 수 및 교육 활동을 살펴보고자 합니다. 시장 요건에 맞게 2024년에는 직원 수가 다소 증가했는데, 특히 영업 및 서비스 부문에서 그러했습니다. 2024년 12월 31일 기준, 필츠는 전 세계에서 2,504명의 직원을 고용하고 있습니다(2023년 대비 1.1%p 증가). 독일 내 직원 수도 1,032명으로 다소 증가했습니다(2023년 대비 1.6%p 증가).

독일 오스트필데른 본사에서는 이미 40년 넘게 교육을 실시해 오고 있으므로 숙련된 인력에 대한 수요를 대부분 충족시킬 수 있는 상태입니다. 이와 같이 "내부에서 성장한" 직원들이 경력을 쌓아가는 여러 사례가 있습니다. 그러한 사례 중 하나가 필츠 해외 영업 사업부 부사장입니다. 그는 인턴으로 필츠에 입사하여 처음에는 메카트로닉스 엔지니어 교육을 받았으며 그 후 필츠에서 파트타임 등급 프로그램을 이수했습니다. 여러 관리직을 거친 후 그는 2024년 7월부터 이곳 본사에서 해외 영업 부서를 맡게 되었습니다.

2024년 12월 31일에 필츠 오스트필데른 본사에서는 산업 분야 그리고 최초로 상업 분야의 5개 견습 프로그램에 26명의 견습생을 채용했으며, 다른 6개 연구 분야에 DHBW(Baden-Württemberg Cooperative State University) 주립 대학교 학생 20명을 채용했습니다. 2024 교육년도에는 20명의 견습생과 DHBW 학생들이 교육을 시작했으며, 원래는 28명을 채용할 예정이었습니다. 2025 교육년도에는 25명의 견습생과 DHBW 교육생을 새로 채용할 계획입니다.

환경: 필츠는 전 세계 현장에 있는 전체 공급망에서 에너지를 절감하는 친환경적인 방법으로 작업, 개발 및 제조한다는 원칙을 항상 고수해 왔습니다. 최근 사례 두 가지를 들자면 오스트필데른에 있는 지속 가능성 창고와 중국 진탄구에 있는 정수 처리장이 있습니다.

필츠는 이미 2002년부터 자체 수리 센터를 설립하여 결함 있는 필츠 장치를 적절히 수리하고 동일한 품질로 재사용할 수 있게 만들고 있습니다. 매년 약 6,000대의 장치가 그 곳에서 완전한 기능을 발휘하도록 복구되고 있습니다. 이 아이디어를 지속 가능성 창고에도 이어서 적용하고 있습니다. 과거에는 포장이 손상되거나 하우징에 약간의 스크래치가 있거나 주문 실수로 반품된 제품이 있으면 그 가치가 250유로 이하인 경우 폐기 처분하곤 했습니다. 이제는 지속 가능성이 주는 이점을 고려하여 테스트 및 재포장에 추가 비용이 들더라도 문제의 장치에 두 번째 생명을 부여하고 있습니다. 이는 필츠, 고객, 환경 모두에게 만족스러운 진정한 윈-윈-윈 상황입니다!

두 번째 사례: 지속 가능성 목표는 각 공장에 대한 기업 목표에서 나오는 것입니다. 각 현장에서 예를 들면 전력 소모량을 모니터링하고 줄이기 위한 조치가 시행되고 있습니다. 그 밖에도 다양한 프로젝트가 현장의 폐기물 균형을 개선하는 데 기여합니다. 최근 중국 공장에서는 알루미늄 프로파일 절단기에 폐수 처리 시스템을 적용했습니다. 이 시스템은 절단 공정에 사용되는 폐수를 처리하여 재사용할 수 있게 하므로 외부 폐수 시스템으로 폐수를 가져갈 필요가 없습니다.

새로운 산업, 새로운 기술: 필츠는 변화하고 있으며 스스로에게 진실합니다

필츠는 폭넓은 기반을 갖추고 있습니다. 전통적 엔지니어링에 더해, 필츠는 철도 기술 및 수소 산업 같은 미래 산업에도 착수하고 있습니다.

2024년 9월에 출시된 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 세계 최대의 운송 기술 무역 박람회인 Innotrans에서 소개되어 큰 주목을 받았습니다. PSSrail은 기존의 제어 플랫폼에서 한층 더 발전된 것입니다. 이 시스템은 최대 SIL 4까지의 안전 요건을 충족하고, EULYNX 규격과 호환되며, 모듈형이므로 신호 기술 및 철도 인프라에 탄력적으로 사용할 수 있습니다. PSSrail의 혁신성은 이러한 기능의 조합에서 오는 것입니다. PSSrail은 필츠의 오랜 철도 기술 경험에서 나온 결과이며, 많은 유럽 국가의 디지털화 프로젝트에서 성공적으로 구현된 바 있습니다. 여기에는 동유럽의 철도 건널목을 현대화하는 데 PSSrail을 사용하고자 하는 한 통합업체의 대규모 주문도 포함됩니다.

철도 인프라의 확대 및 현대화는 인도에서도 중요한 역할을 합니다. 인도의 신호 기술 회사인 Deltron은 필츠를 깊이 신뢰하고 있습니다. Innotrans에서 필츠와 Deltron은 협업을 더욱 강화하기로 공식 합의했습니다. 품질 외에 Deltron에게 결정적 영향을 준 것은 무엇보다도 필츠 제어 시스템의 유연성이었습니다. 인도에서 사용하는 경우의 또 다른 장점은 EULYNX 호환성입니다. EULYNX가 유럽의 표준 프로토콜이긴 하지만 세계 어디에서나 원활한 제조업체 독립적 통신을 지원합니다. 예를 들어 인터라킹과 트랙 간의 통신이 이에 포함됩니다. 한편 PSSrail을 기반으로 한 양사의 공동 개발 프로젝트는 인도의 철도 당국인 "연구 설계 및 규격 기구"(RDSO)로부터 승인을 받았습니다.

우리는 하노버 산업박람회에서 수소 산업을 위한 제안을 성공적으로 프레젠테이션했습니다. 압력, 온도, 전류, 전압, 가스 누출과 같이 안전과 관련된 모든 변수를 필츠 컨트롤러와 센서를 사용하여 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 전통적으로 산업 안전은 밸브의 기능 등과 같은 기계 역학 및 정적 상태 테스트를 토대로 합니다. 필츠의 것과 같은 자동화 솔루션은 구성품 및 전체 공정 체인에 대해 광범위한 모니터링 기능을 수행할 수 있습니다. 이 컨셉은 수소를 미래의 에너지 운반체로 광범위하게 사용할 수 있는 가능성을 열어줍니다. 행사 후반부에는 수소의 생산과 운송을 위한 필츠 솔루션의 이점을 소개할 것입니다.

향후 몇 개월 동안 필츠는 어떤 제품과 과제에 집중하게 될까요?
센서 기술 제품군의 경우 필츠는 2025년에 신제품을 출시할 예정으로, 이들 제품은 기계 공정을 보다 안전하고 효율적으로 만들어 줄 것입니다. 동시에 필츠는 인공지능(AI) 사용을 시도하고 있으며, 이는 기계류 안전 어플리케이션에 특별한 도전 과제를 제시합니다. 필츠는 프레젠테이션에 이어지는 라이브 데모에서 연구 프로젝트의 상황에 대해 보고할 예정입니다.

또한 필츠는 서비스 및 교육 범주도 확대하고 있습니다. 산업 보안은 중점을 두고있는 분야 중 하나입니다. 필츠는 고객을 위해 산업 보안의 새로운 법적 요건 이행에 관한 교육을 실시하며, 산업계는 기계류 규정, 사이버 리질리언스 법 또는 NIS 2로 인해 EU 수준에서 이러한 이행 과제에 직면하게 될 것입니다. 이 점에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다.

또한 향후에 자동화 전문기업 필츠는 새로운 디지털 클라우드 서비스를 사용해 고객이 기계를 안전하고 효율적으로 작동하고 관련 규격을 준수할 수 있도록 도울 것입니다. 최근 필츠는 곧 Myzel Lifecycle 플랫폼을 출시할 예정입니다. Myzel에 대한 공식적인 공개 프레젠테이션은 2025년 11월에 독일 뉘른베르크에서 열리는 SPS 무역박람회에서 이루어질 것입니다.

이러한 예로 볼 때 필츠가 필수적인 구조 변경을 받아들이고 있음을 명백히 알 수 있습니다. 세상은 변화하고 있습니다. 우리는 여전히 우리 자신에 진실하며 마찬가지로 계속 변화해 나가고 있습니다. 우리에게 중심은 언제나 고객입니다.

  • 우리는 수소와 같이 새롭고 장래성 있는 산업을 식별하고 있습니다.
  • 우리는 미래의 시장을 파악하고 있으며 인도와 같은 미래 시장에서 발판을 다지고 있습니다.
  • 우리는 사람과 기계의 안전에 대한 새로운 도전 과제를 극복하도록 고객을 지원하고 있습니다.
  • 그리고 우리는 클라우드 또는 AI 솔루션 같은 신기술에 집중하면서 미래를 그려 나가고 있습니다.

구조적 변경, 디지털화 전략 또는 과도한 관료주의에 대한 모든 논의에서 우리 산업은 고객과 고객의 니즈에 대한 시야를 잃지 않도록 유의해야 합니다. 고객이 중심이 되어야 합니다. 필츠에게 있어 고객 지향은 좋은 기술적 솔루션을 갖추는 것 뿐만 아니라 현장에서 직접 조언과 교육을 제공하는 것을 의미합니다. 우리는 고객에게 서비스를 제공하는 기업입니다.

2025년 전망: “안전과 보안의 밝은 미래 전망”
2025년 들어 지금까지는 매출이 조금 상승했습니다. 물론 기존 매출 기준이 낮긴 했지만요. 전체적인 정치경제 상황 때문에 수요가 얼마나 증가할지는 예측하기 어렵습니다. 그러나 특히 아시아와 아메리카 대륙에서는 인간, 기계, 환경의 안전을 보장하는 필츠의 혁신 솔루션과 관련해 미래 전망이 밝다고 보고 있습니다.

Susanne Kunschert, 매니징 파트너(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, 매니징 파트너(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, 매니징 파트너(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드