2026. 5. 7.

수소 플랜트의 중요 규격을 정의하는 새로운 VDMA 규격서

유럽 최대 기계공학 협회인 독일 엔지니어링 연맹(VDMA)은 미래 수소 분야의 표준화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 이들은 수소 플랜트에 대한 주요 기술 및 규제 요건을 명확히 하고 조화시키기 위해 몇 가지 새로운 VDMA 규격서 초안을 마련했습니다.

VDMA 규격서 - 수소 플랜트 표준화를 위한 가이드라인

VDMA 규격서는 산업 및 연구 분야의 전문가로 구성된 효율적인 작업 그룹에서 개발하는 실용적인 기술 가이드라인으로 오랫동안 인정받아 왔습니다. 이 규격서는 제조업체 및 운영업체가 계획을 수립할 때 확신을 제공하는 동시에 관료적 장애물을 줄이는 데 도움을 줍니다.

 

VDMA 69242 1 초안: 수소 플랜트의 안전 엔지니어링 분석 가이드라인

새 VDMA 69242-1 초안은 수소 플랜트의 위험성 평가를 위한 포괄적인 적용 안내서를 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

  • 수소 생성 플랜트
  • 수소 소비 플랜트
  • 수소 저장소
  • 플랜트 경계 내 수소 운송(장거리 운송, 대규모 저장, 이동식 장비 제외)

이 문서의 목적은 위험을 분석하고 필요한 위험 감소 조치를 결정하는 표준화된 방법론을 정의하는 것입니다. 이 절차는 기능 안전 원칙을 기반으로 합니다. 일반적인 적용 분야의 우선순위 결정 및 필요한 기능 설명의 산출 방법이 자세히 설명되어 있습니다.

VDMA 초안으로 가기

 

VDMA 69243 1 가이드라인 초안: 수소 플랜트에 대한 규제 요건

VDMA 69243-1:2026-01 초안은 독일 및 유럽의 규제 요건에 대한 안내서입니다. 이 문서는 다음을 제공합니다:

  • 적용 가능한 규정 개요
  • 수소 플랜트의 계획, 건설 및 운영을 위한 가이드라인
  • 국가 및 유럽 규정 관련 대응 지원

이 조화 작업은 규제 요건의 해석에 대한 불확실성을 줄이고 투자를 촉진하기 위한 것입니다.

자세한 정보는 VDMA 초안에서 확인하실 수 있습니다.

 

VDMA 35200 가이드라인 초안: 전기분해 장치에 대한 제품 카테고리 규정

VDMA 35200:2026-01 초안에서는 처음으로 물 전기분해 장치에 대한 제품 카테고리 규정(PCR)을 정의하여

  • CO₂ 발자국(제품 탄소 발자국, PCF)
  • 추가 환경 영향 지표

를 표준화되고 비교 가능한 방식으로 결정할 수 있도록 지원합니다.

이는 수소 생산 분야에서 전과정평가(LCA)환경성적표지(EPD)의 표준화를 향한 중요한 발걸음입니다. 이를 통해 가치 사슬 전반에 걸쳐 투명성을 확보하고 제조업체와 사용자는 지속 가능성을 평가할 수 있습니다.

전체 초안 읽기

 

 

의견 제출 가능 기간은 3월 초에 마감되었습니다. 현재는 실무 그룹이 가이드라인 관련 작업을 계속해 나가고 있습니다.

새 VDMA 가이드라인은 의심의 여지 없이 향후 수소 기술을 전문화하고 표준화하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 이 가이드라인은 지속 가능성을 계획, 운영 및 평가할 때 확실성을 제공합니다.

 

추가 정보:

  • 수소 산업을 위한 기능 안전 및 산업 보안
  • 수소 산업의 적용 분야

에 대해서는 필츠의 산업 솔루션: 수소에서 확인하실 수 있습니다.

수소 산업의 기능 안전 및 산업 보안에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 필츠 전문가가 기꺼이 조언과 지원을 제공해드릴 것입니다
- 연락주세요!

 

VDMA 규격서
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
이 문서가 도움이 되었습니까?