계획에 없던 가동 중단을 줄이면 사업 비용이 절감되고 기계 생산성이 증대됩니다. MYZEL Lifecycle Platform은 기계, 공정, 작업자 관련 기록을 중앙에서 관리하고, 표준화된 워크플로를 지원하며, 기계 가동 중단 시 의사 결정 시간을 단축해 줍니다.
2025. 12. 15.
MYZEL Lifecycle Platform으로 계획에 없던 기계 가동 중단을 줄이세요.
예상치 못한 설비의 중단은 단순한 기술 문제 그 이상의 사안입니다.
예상치 못한 설비의 중단은 전체 생산 흐름에 지장을 줍니다:
계획은 틀어지고, 납품은 지연되며, 재가동에는 더 많은 시간이 들어갑니다. 그 사이 단기 자재 조달과 추가 재고 확보로 자금은 묶이고, 운영 계획은 복잡해집니다. 규제 환경도 만만치 않습니다. 기록이나 승인 하나만 빠져도 재가동은 늦어지고, 중앙 관리가 없으면 안전·자격·컴플라이언스 승인 누락으로 또 다른 다운타임이 발생할 수 있습니다. 문제의 뿌리는 투명성의 부재입니다. 작은 중단이 기록되지 않으면 원인 분석이 어려워지고, 결국 장기적인 안정성과 생산성이 흔들립니다. 체계적인 기록과 분석만이 프로세스를 안정적으로 유지하고 설비 생산성을 높이는 길입니다.
기계 가동 중단에 대한 체계적 접근
MYZEL은 중요한 의사결정 순간에 빠르고 직관적인 정보 제공으로 지원합니다. 설비 재가동이나 생산 흐름을 늦추는 원인은 단순한 수리만이 아닙니다. 필요한 문서, 승인, 책임자 확인 과정도 큰 지연 요인이 됩니다.
MYZEL은 기계류와 직원에 대한 데이터를 단일 플랫폼에서 함께 처리합니다. myCore를 통해 자산과 관련 디지털 산출물이 고유하고 안전하게 할당됩니다. 예를 들어 다음이 포함됩니다:
- 작동 설명서
- 테스트 로그
- 검증 결과
- 교육 기록
- 작동 절차
- 유지보수 계획
만료가 임박했거나 누락된 문서는 대시보드에 명확하게 표시되어, 재가동 승인 등 의사결정 과정이 훨씬 수월해집니다. 다가오는 규제 환경에도 대비할 수 있습니다.
규정 준수 관련 보안은 기계 가동 중단 시간을 줄여줍니다.
2027년 1월 20일부터 적용되는 EU 기계 규정은 디지털 문서화, 소프트웨어 및 사이버 보안 요구사항을 강화하고, 감사 가능성을 높입니다.
MYZEL이 고객을 지원하는 방법:
MYZEL 플랫폼은 템플릿과 아티팩트 상태를 중앙에서 관리합니다. 이를 통해 일상 운영에서 감사 준비를 손쉽게 지원하며, 컴플라이언스 기록 누락으로 발생하는 설비 다운타임도 줄여줍니다.
MYZEL을 사용하면 워크플로를 명확하게 연결할 수 있습니다.
MYZEL은 별도의 독립 솔루션이 아닙니다. MYZEL은 전체 기계 라이프사이클에 걸쳐 정보 흐름을 명확하게 체계화합니다. 기존 소프트웨어와 함께 통합 솔루션으로도 손쉽게 활용할 수 있습니다. 고객은 가동 중에 체계적인 디지털 워크플로의 지원을 받습니다.
저장된 정보를 연결함으로써 기계 정지 및 시동 손실을 더 빠르게 분류하고, 반복 오류를 더 투명하게 표시하며, 승인을 기다리는 시간도 줄일 수 있습니다.
기존 기계류의 안전한 운용: mySafeOperation
이 워크플로는 문서화된 산출물 처리 등 검사 및 유지보수의 체계적 수행을 통해 고객을 지원합니다. 디지털 체크리스트와 템플릿은 이 과정을 간소화해 줍니다. 또한 고객은 항상 기계 관련 승인 사항에 대한 개요를 유지할 수 있습니다.
접근 및 작동 모드 제어: myAccessControl
이 워크플로는 기계류의 안전하고 편리한 사용자 관리를 지원합니다. 고객은 자격 및 권한을 매핑하여 고장 발생 시 승인 및 오용 정보를 투명하게 제공합니다.
새 기계류 및 개조된 기존 기계류 검증: mySafeDesign
고객은 위험성 평가 및 체크리스트를 사용한 새 기계류 검증을 통해 단계별로 안내를 받습니다. 이는 기존 기계류의 중대한 개조 시에도 동일하게 적용됩니다. 여기에는 감사 합격 결과의 제출도 포함됩니다.
MYZEL을 사용하면 데이터의 보안을 보장할 수 있습니다.
MYZEL Lifecycle Platform은 클라우드 기반으로, EU 내에서 가동됩니다. 필츠가 주의를 기울이는 가장 큰 사안은 고객 직원의 안전뿐만 아니라 고객 데이터의 보안도 포함합니다. 이것이 바로 MYZEL이 다음 규격에 따라 인증된 이유입니다:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
따라서, 고객의 운영 데이터와 인적 데이터는 보안이 유지된 상태로 보관됩니다. 소프트웨어 공급업체로서 필츠는 고객 데이터에 절대 접근할 수 없다는 점을 강조하고자 합니다. MYZEL은 클라우드 기반이므로, 고객은 비상 시 언제 어디서나 이 플랫폼에 안전하게 접근할 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]