2025. 9. 24.

ISO 22734-1: 2019년 버전과 비교한 2025년 버전의 중요 안전 관련 변경사항

ISO 22734-1:2025 규격 "물 전기분해를 사용하는 수소 생성 장치", 1부: 안전

ISO 22734 규격은 전기화학적 반응을 사용하여 물을 수소와 산소로 분해하는 수소 생성 장치 또는 전기분해 장치에 대한 요구사항을 규정합니다. 이 규격은 산업용, 상용 및 국내용 어플리케이션에 적용되며, 에너지 운반체로서 수소의 안전하고 지속 가능한 사용을 지원합니다.

이 규격의 2025년 개정 버전에서는 수소 기술의 안전 및 기술 진보에 대한 보다 전체론적인 접근을 지향하는 중요 혁신 사항과 개선 사항을 도입했습니다. 이 규격은 산업용 및 상용 어플리케이션의 개발자, 운영자, 안전 책임자를 대상으로 합니다. 2019년 버전과 비교해 가장 중요한 안전 관련 변경사항들이 아래에 나와 있습니다.

1. 안전 요구사항의 체계

안전 요구사항의 중심은 제어 기술(2019년의 4.5절)에서 포괄적 위험 관리 접근법(2025년의 4.2절)으로 옮겨졌습니다. 새로운 고려사항에는 다음이 포함됩니다:

  • 구성요소의 잔류 전압 및 잔류 전하
  • 산소 유속
  • 수소 또는 산소 파이프 내 여분의 물

2. 가스 혼합

이 규격은 최초로 수소-산소 혼합에 의한 폭발적 혼합물의 형성으로 이어질 수 있는 위험을 다룹니다. 새로운 요구사항에는 다음이 포함됩니다:

  • 셀 스택에서 수소 및 산소 간 압력차 모니터링
  • 최소 운용 파라미터(전류, 온도, 압력)의 규정
  • 새 부록 C의 기술적 지침

3. 기능 안전

기능 안전 표준 적용 시 추가 선택지 제공:

  • IEC 61508 및 IEC 61511(이전과 동일)
  • 새 규격: IEC 62061 및 ISO 13849. 이 덕분에 다양한 산업용 안전 컨셉에 맞춘 보다 정밀한 맞춤 설정이 가능합니다.

4. 사이버 보안

2025년 버전의 경우, 사이버 보안이 최초로 의무 사항이 됨:

  • 원격으로 제어 가능한 시스템은 ISO/IEC 27001 규격을 준수해야 합니다.
  • 제조업체는 전체 라이프사이클에 걸쳐 무단 접근 및 취약점에 대비한 보호 조치를 구현해야 합니다.

 

결론:

ISO 22734-1:2025는 전체론적 안전 및 시스템 무결성을 향해 나아가는 중요한 단계입니다. 이 규격은 현대식 전기분해 장치의 개발 및 운용에 대한 명확한 기술적 지침을 제공하여 안전한 수소 경제를 위한 기초를 튼튼히 해줍니다.

 

수소 산업의 필츠 솔루션에 대한 자세한 정보:

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드
수소 충전소
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?