"Human and Automation" 최신호에서는 산업 혁신에 대해 살펴봅니다. 지속 가능성과 디지털화가 산업을 바꾸고 있습니다. 또한 입법권자들은 보안 조치와 관련하여 행동할 필요성을 느끼고 있습니다. 필츠는 어떤 법규가 관련이 있는지 그리고 안전 자동화가 이 혁신의 성공에 어떠한 기여를 하는지에 대해 보고합니다.
2024. 5. 2.
신간: 산업 혁신
디지털화 및 네트워킹은 물론 지속 가능성도 경제 및 사회에서 핵심 이슈들입니다. 이러한 이슈는 많은 산업 분야에서 혁신을 일으켜 왔습니다. 필츠는 이 중 많은 분야에서 안전 및 디지털화에 기반한 솔루션으로 고객을 지원합니다. 여기에는 수소 산업, 배터리 생산, 심지어 철도 기술도 포함됩니다. 기능 안전 및 산업 보안 관련 요구사항은 갈수록 증가하고 있습니다. 입법권자들도 이를 인지하고 그들의 법적 자세를 바꾸고 있습니다.
IO-Link Safety: 안전한 연결이 이 분야에서 주된 관심 주제인 이유
산업 통신 – 특히 필드 레벨에서 – 은 “최종” 센서까지 안전한 데이터 전송을 보장할 수 있어야 합니다. 이로써 더 나은 가용성과 더 유연한 자동화를 달성할 수 있습니다. 그리고 이를 통해 생산 공정의 최적화를 지원할 수 있습니다.
보안: 보안에 대한 인식이 증가함에 따라 질문도 쌓이고 있습니다.
새 EU 기계류 규정이 발행될 때면 보안이 이제 법적 요건이 되었음이 명확해질 것입니다. 하지만 전 세계 기업들은 이에 대해 어떻게 대처하고 있을까요? 독일, 이탈리아, 오스트리아에 있는 필츠 보안 전문가들이 이야기합니다.
Grass GmbH 가 사용하는 편심 프레스의 성공적 개조
프레스는 안전 요구사항과 관련하여 특히 적절성을 가집니다. Grass GmbH는 가구 및 가전을 위한 동작 시스템의 전 세계적 제조업체이며, 규격을 준수하면서 그들의 낡은 공장을 첨단 상태로 바꿀 수 있는 파트너를 찾고 있었습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]