2020. 12. 4.

필츠는 교육 프로그램을 계속 확장하고 있습니다. 이제 온라인에서도 만나보세요!

2021년에 다시 한 번 교육 포트폴리오를 확장했습니다. 새 교육 코스뿐 아니라 기계류 안전의 모든 측면을 다룬 가장 인기 있는 교육 코스도 있습니다. 온라인 교육도 포함됩니다.

특히 요즘의 필츠 교육 프로그램은 국제성 그리고 지속적인 교육의 중요성에 초점을 맞추고 있습니다! 온라인 교육이든 대면 교육이든, 콘텐츠는 항상 동일합니다. 컴팩트 모듈을 사용하면 복잡한 과제에 대해 간단하게 소통할 수 있습니다. 그리고 당연히 이 두 가지 교육 옵션 모두 참석 후에는 인증서를 받게 됩니다!

2021년 포트폴리오에는 다음 코스가 새로 추가되었습니다.

CEFS – 국제 공인 기능 안전 전문가
국제적으로 인정받는 이 CEFS 자격(국제 공인 기능 안전 전문가)은 TÜV NORD에서 인증하며 기계류 기능 안전을 위한 시스템 전문 지식을 제공합니다. 2일 동안 이루어지는 전문가 교육 과정에서는 그러한 시스템에 대한 규범적 요건 및 기술 요구 사항을 배우게 됩니다.

교육 세부 사항

무인 운반차의 안전한 이용
무인 운반차(AGV) 및 자율 이동 로봇(AMR) 사용이 점점 중요해지고 있습니다. 교육의 일환으로 AGV와 AMR의 기능에 대해 세부적인 지식을 얻게 됩니다. 또한 하나 이상의 AGV 또는 AMR을 기존 시스템에 통합하는 경우에 발생되는 위험에 관해서도 학습할 것입니다.

교육 세부 사항

세계적 품질 표준을 설정하세요!

필츠의 교육 포트폴리오는 국가 간 경계를 초월하도록 구성되며, 계열사에서 개별 국가별로 제공하는 오퍼가 포트폴리오를 보완합니다. 전 세계 직원들이 동일한 지식 수준에 도달하도록 하기 위해 각종 교육 코스를 정기적으로 이용하는 것은 소규모 조직뿐만이 아닙니다. 대기업 역시 회사 차원의 자격 기준을 달성하기 위해서 필츠가 제공하는 전체 교육 프로그램을 시행하는 기회를 이용하고 있습니다. 필츠의 전체 오퍼 중에는 개인의 지식 수준에 따라 적절한 초심자 수준 및 자격 취득 과정이 포함되어 있습니다. 여러분이 세계 어디에 있든 관계없습니다!

2021년에도 지속적인 교육으로 상황에 대처하시고, 오퍼에 포함된 다양한 코스에 대해 자세히 알아보세요! 고객 여러분의 등록을 기대하겠습니다.

국제 교육 프로그램으로

필츠의 교육
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?