2021. 4. 22.

myPNOZ – 안전을 구입하는 간편한 방법: 온라인!

안전 – 정말 간단합니다.

필츠는 B2B 세계에 B2C 판매 프로세스를 도입하고 있습니다! 고객이 myPNOZ Creator에서 필수 안전 기능을 선택하면 필츠는 이상적인 하드웨어를 조립합니다. 고객은 안전 릴레이 myPNOZ를 사전 조립된 상태로 받게 되므로, 플러그 앤 플레이를 사용하여 설치하기만 하면 됩니다. 이보다 더 간단할 순 없습니다. 

안전 솔루션을 구현하는 데 단 세 단계면 충분합니다. 

  1. 고객이 생성: 사용이 간편한 myPNOZ Creator를 사용하여 로직 구성, 어플리케이션 시뮬레이션, 도큐멘테이션 등의 절차를 수행해 제품을 개별적으로 생성. 
  2. 필츠에서 빌드: 필츠 내에서 배치 사이즈 1 규모로 개별 조립, 조정 및 테스트 후 미리 조립된 장치를 전달. 
  3. 고객이 설치: 설치 준비되고 테스트된 제품을 플러그 앤 플레이를 사용하여 플랜트 또는 기계류에 간편하게 설치. 

자세히 알아보기

안전 솔루션의 3단계
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?