2019. 10. 1.

ISO 20607 – 핸드북 지침의 규격 발행

새로운 규격 ISO 20607은 국제 ISO 규격으로 발표되었으며, 지금 구매할 수 있습니다!

새로운 규격 ISO 20607은 국제 ISO 규격으로 발표되었으며, ISO 웹스토어에서 지금 구매할 수 있습니다.

주문하려면 여기 클릭

새로운 규격의 이용 대상 그룹은 기계 및 플랜트 엔지니어링 환경에서 기술 문서에 관여하는 모든 사람입니다. 이 규격은 핸드북 지침을 작성하는 사람을 지원하기 위한 것입니다. EN ISO 12100에는 이미 핸드북 지침 작성에 관한 섹션이 포함되어 있습니다. 6.4.5절을 참조하십시오. 저자의 의도는 이 새로운 규격이 보다 구체적인 정보를 제공하게 하는 것입니다. 몇 가지 핵심 사항을 구체적으로 설명합니다.

  • 더욱 깊이 있는 대상 그룹 분석
  • 보다 구체적인 보안 정보
  • 사용자에게 더 친숙한 문제 해결
  • "최신 발행 미디어”(예: 종이에 인쇄 또는 “기계에 제공되는 전자 데이터 미디어”)

EN ISO 20607로 발행된 규격은 기계류 지침과 조율관 최초의 규격으로서 핸드북 지침 기획의 구체적인 요구사항을 포함하고 있습니다.
기계류 지침과의 관계성에 대한 자세한 내용은 ISO 201607 초안에 대한 첫 번째 뉴스 기사에서 확인할 수 있습니다.

새로운 규격 ISO 20607
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?