산업 보안 문제를 처리하고 싶은데 방법을 정확히 모르시나요? 필츠는 산업 보안에 있어 가장 중요한 정보를 제공해 드립니다.
2019. 8. 8.
산업 환경의 보안
여러분의 회사가 해커 공격의 희생양이 된다고 상상해 보십시오. 공격 원인을 찾아내고 문제를 해결하는 데 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있습니다. 기계를 다시 시작하는 것만으로는 문제가 해결되지 않습니다. 데이터에 복구 불가능한 문제가 발생하는 경우도 있습니다. 장시간 동안 플랜트 가동이 중단되는 문제가 생기지 않도록 하려면 회사의 정보 보안에도 관심을 기울여야 합니다. 보안은 “움직이는 표적”이므로 부차적 문제로 취급해서는 안 됩니다. 날마다 새로운 맬웨어 버전이 나오고 있습니다.
명심해야 할 점은 무엇일까요?
보안의 두 가지 측면을 고려해야 합니다. 즉, 플랜트와 네트워크 사이의 인터페이스 그리고 외부 공격으로부터의 네트워크 보호입니다. 보호할 대상의 경우에는 시스템 무결성이 보장되는 것이 중요합니다. 예를 들어, 시스템이 올바로 작동하고 데이터는 완전하면서 변화가 없어야 합니다. 뿐만 아니라 데이터와 정보의 기밀성이 유지되어야 합니다. 보안 조치가 플랜트와 기계류의 가용성을 감소시켜서는 안됩니다! 이러한 목표가 달성되어야만 성공적인 보안 조치라고 말할 수 있습니다.
산업 보안을 위한 솔루션 접근 방법 찾기:
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?