2019. 2. 7.

스마트할수록 당연히 더 안전할까요?

Industrie 4.0은 "안전 자동화"에 영향을 미칠 것입니다. 생산 워크플로우가 더 유연해지고 플랜트와 기기 구성품의 자율성이 더 커지면 안전 문제도 재평가할 필요가 있습니다.

유연한 모듈형 생산 공정에 Industrie 4.0을 도입했습니다. Industrie 4.0은 "안전 자동화"에 영향을 줍니다. 독일의 새로운 기술을 선도하는 기술 위원회 SmartFactoryKL에 적극 참여하고 있는 필츠는 산업 파트너 및 연구 기관으로 이루어진 네트워크에서 많은 활동을 하고 있으며 고도로 유연한 자동화 기술의 기반을 형성하는 콘셉트, 표준 및 솔루션 분야의 다양한 워킹 그룹에 관여하고 있습니다.

워킹 그룹 1, "스마트 인프라"는 스마트 팩토리 KL Industrie 4.0 플랜트에서 시험을 거치게 될 자동화 인증을 간소화 버전, 반자동 버전 또는 전자동 버전으로 구분하여 동적인 안전 컨셉을 구축하고 있습니다. 이 컨셉은 산업용 이더넷 통신 프로토콜을 기반으로 합니다. 전체 플랜트는 물리적으로 구분된 4개 생산 라인으로 구성되며, 각 라인은 무인 운반차 "Robotino"를 사용하여 연결됩니다. 필츠의 기술력이 도입된 E-STOP 푸시버튼 PITestop이 작동하면 모듈 사이를 자유롭게 움직이던 "Robotino"만 중지됩니다. “Robotino"를 생산 라인에 결합시킨 경우에는 E-STOP 푸시버튼이 작동하면 연결된 라인이 중지됩니다. 다른 라인의 생산은 계속됩니다. 이로써 생산 중단 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 결과적으로, 전체 플랜트가 아닌 개별 생산 라인에서 처음으로 E-STOP 푸시버튼의 파라미터를 탄력적으로 설정할 수 있게 되었습니다.

또한 생산에 큰 영향을 미치지 않고 개별 모듈을 교체하는 것도 가능해 졌습니다. 모듈형 생산 라인을 변경할 때마다 안전 플랜트 모듈 간의 인터페이스에 새로운 종속성이 발생할 수 있습니다. 그래서 안전성과 관련하여 전체 플랜트를 재평가해야 하는 것입니다. 그것은 간단한 이송의 문제가 아닙니다. CE 모듈 1과 CE 모듈 2가 결합하여 CE 전체 기기가 되기 때문입니다!

스마트 솔루션이라고 해서 당연히 더 안전한 것은 아니므로 안전 솔루션을 재평가해야 하는 것입니다. 플랜트 확장 또는 추가를 위해 간소화된 버전, 반자동 버전 또는 전자동 버전의 인증 절차를 사용할 수 있다면 최적의 시나리오가 됩니다. 이런 이유로 워킹 그룹은 2개 이상의 모듈이 조립된 후에 새로운 안전 평가가 필요한지 여부를 자동으로 점검하는 솔루션을 구축하고 있습니다.

이 문제를 보다 진지하게 살펴보고 싶다면 필츠가 회원으로 있는 스마트 팩토리 KL에서 발행한 백서 "모듈형 기계의 안전"을 참조하시기 바랍니다.

Industrie 4.0에 대한 필츠의 백서도 읽어보아야 합니다!

스마트 팩토리 KL
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?