España | español

20 feb. 2017

Pilz forma en seguridad para aplicaciones en robots colaborativos

Importantes empresas fijan su atención en la formación para la implementación de HRC, Human Robot Collaboration

Granollers, Febrero 2017

La sede de Pilz España y Portugal albergó la formación "Seguridad para aplicaciones en robots colaborativos" y contó con la presencia de importantes empresas de distintos sectores como Seat, Universal Robots, Kuka Robots, Engelec, Robert Bosch España, Fanuc Iberia y Wetron.

La sesión, realizada durante toda una jornada el día 3 de noviembre, se centró en la interacción entre el ser humano y el robot (cuasi máquina), un proceso que requiere cada vez más el uso de nuevas tecnologías y diferentes enfoques, para garantizar una aplicación colaborativa segura. Prácticamente todas las aplicaciones de robots son diferentes. Una aplicación segura del robot sólo puede lograrse si se realiza una integración adecuada, ajustando parámetros como velocidad, fuerza y aceleración. Y se seleccionan correctamente las funciones de seguridad requeridas, con la posible combinación de componentes de seguridad externos. La seguridad juega un papel clave en aplicaciones de robots colaborativos.

En la formación “Aplicaciones con robots colaborativos” se expusieron los requerimientos de este tipo de aplicaciones y de cada uno de los diferentes métodos colaborativos. Profundizando en los pasos a seguir para obtener la certificación y validación del espacio colaborativo Humano-Robot.

Pilz España y Portugal proporcionó una introducción a las normas y directivas aplicables para asegurar la presunción de conformidad con la Directiva de Máquinas, ya que el elevado nivel del equipo de formadores permite proporcionar el conocimiento y la comprensión de las cuestiones técnicas y legales relativas a las aplicaciones con robots colaborativos.

Este tipo de formaciones permiten a Pilz España y Portugal continuar siendo el referente en seguridad aplicada a las nuevas generaciones de procesos productivos basados en Cobots.

 

Los formadores y asistentes al curso de seguridad en aplicaciones para Cobots.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com