13 may 2021

Servicios para la certificación según ISO 3691-4 de aplicaciones con plataformas móviles de intralogística

Servicios y proyectos adaptados al nuevo marco normativo ISO3691-4

Pilz aplica una metodología estructurada, adaptada a partir de nuestro probado enfoque de seguridad de las máquinas y optimizada para las aplicaciones de AGV, derivada de nuestro profundo conocimiento de las normas y reglamentos. Los AGV individuales se definen como máquinas. En Europa se les exige que cumplan la Directiva de Máquinas y las normas asociadas. Como tales, deben llevar el marcado CE por parte del fabricante. Además, uno o varios vehículos autoguiados instalados en un entorno industrial forman un "sistema de vehículos autoguiados", con riesgos específicos que pueden no haber sido abordados por el constructor del vehículo autónomo.

En este contexto entra en juego la norma de tipo C ISO 3691-4, sobre plataformas móviles industriales, que establece los diferentes parámetros y conceptos que tener en cuenta durante el diseño de estos sistemas en una planta industrial.

  • Los fabricantes de AGVs o AMRs son los responsables de realizar el certificado CE de los equipos, pero también es necesario que el integrador, o una tercera parte como Pilz, realice un análisis de concurrencia con el objetivo de certificar la aplicación en su conjunto.
  • El estudio debe efectuarse una vez establecido el trabajo a realizar y los espacios concretos transitados, además de las personas que estarán en colaboración o coexistencia con ellos.
  • Si la plataforma usa útiles personalizados, como carros, cintas, robots u otros elementos, esta requiere de recertificación por ser una modificación sustancial del equipo.  

Estos pasos son indispensables, ya que un AGV, de igual forma que un robot, no es seguro por sí mismo, dado que puede recibir infinitos usos en campo. Es la aplicación la que debe ser certificada como segura. Así, alcanzamos la obtención de un certificado CE global de la aplicación.  

Servicios Pilz de asesoramiento y certificación de sistemas de intralogística

Como expertos en automatización segura, ofrecemos soluciones a medida para la completa integración, validación y certificación de sistemas de intralogística. Con vehículos guiados (AGV) o bien robots móviles (AMR), nuestros técnicos le proporcionarán una solución adaptada a las exigencias de productividad y cumplimiento a la nueva norma ISO 3691-4

Contacte con nosotros para ampliar información: [email protected]

  • Análisis de Riesgos según normativa aplicable ISO 3691-4
  • Estudio y Diseño de Concurrencia - Clasificación y definición zonas seguras de operación
  • Ingeniería de adaptación e integración de sistemas de mando de seguridad de maquinaria y plataforma móvil
  • Integración con sistemas de control avanzados basados en ROS
  • Validación del proyecto
  • Certificación según Directiva de Máquinas 2006/42/CE
robotica movil
agv robot
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio