¿Busca máxima seguridad para su instalación pero es reticente a utilizar una solución de seguridad compleja? Eso es que no conoce nuestro nuevo relé de seguridad myPNOZ. Respondemos a las preguntas más frecuentes sobre el nuevo producto.
12 oct 2021
El nuevo relé de seguridad myPNOZ
El nuevo relé de seguridad myPNOZ permite la supervisión de hasta 8 zonas de seguridad independientes entre si. Ni siquiera hay que programarlas, ya que se crean cómodamente con la herramienta online myPNOZ Creator. ¿Necesita que la máquina se desconecte de manera inmediata y fiable en caso de emergencia? Ningún problema: el módulo de cabecera de myPNOZ tiene integrada una función de seguridad general que actúa en caso de emergencia en todas las zonas de seguridad y provoca la parada segura de la máquina. Para garantizar en todo momento la seguridad de sus colegas y trabajadores.
- myPNOZ incorpora una función de seguridad general en el módulo de cabecera y la supervisión de zonas de seguridad adicionales. ¿Qué significa esto exactamente?
myPNOZ puede supervisar hasta 8 zonas de seguridad independientes de una máquina. Esto permite detener zonas individuales de la instalación mientras otras siguen funcionando. La función de seguridad general actúa sobre todas las zonas de una máquina y permite desconectarla completamente, por ejemplo, por medio de un dispositivo de parada de emergencia.
- ¿Qué funciones de seguridad pueden cubrirse con myPNOZ?
Entre las funciones que se pueden supervisar está la parada de emergencia, puerta protectora, barrera fotoeléctrica de seguridad, pulsador de mando a dos manos tipo IIIA/C y pulsador de validación. #myPNOZ es idóneo para supervisar de 2 a 16 funciones de entrada seguras en aplicaciones de tamaño pequeño a mediano con complejidad baja a media.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]