Funciones que convencen.
19 jul 2021
Autorización de acceso y selección de modos de funcionamiento
La complejidad de máquinas e instalaciones avanza sin parar. Por si no fuera suficiente, los usuarios disponen de distintos grados de cualificación en función de sus cometidos. Responsabilidades claramente definidas y niveles de manejo transparentes propician aumentos de la productividad, sobre todo cuando las máquinas son complejas.
Los sistemas de acceso modernos ofrecen niveles de autorización flexibles que tienen en cuenta estos requerimientos. Tienen más ventajas que las llaves mecánicas o un acceso genérico por contraseña.
El usuario solo ha de utilizar los paneles de mando y recibir las autorizaciones que realmente necesita. En consecuencia, el operador de una máquina, por ejemplo, trabaja en el panel de mandos con una vista y con autorizaciones diferentes de las que pueda tener el especialista en ajustes y configuración o el técnico de mantenimiento.
Las ventajas a primera vista:
• Niveles de autorización flexibles
• Aumentos de la productividad a través de responsabilidades bien delimitadas
• Niveles de operación claros y sencillos evitan errores de manejo, sobre todo en máquinas complejas
• Rastreo y seguimiento de procesos
Un sistema moderno para la autorización de acceso debe ofrecer muchas funciones adicionales. Quienes quieran ir sobre seguro tanto en el ámbito de Security (protección) como en el de Safety (seguridad), tendrán como ventaja añadida la selección funcional segura de modos de funcionamiento.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]