1 ene 1970

Fuente de juventud para maquinaria anticuada

Mediante el Retrofit Pilz consigue aumentar claramente la disponibilidad y productividad de una prensa anticuada del grupo austriaco Doka Group.

El grupo austriaco Doka Group forma parte del emblemático grupo Umdasch Group y fabrica componentes para túneles, edificios y obras públicas y ocasionalmente anclajes ondulados, que se fabrican en una prensa excéntrica de aproximadamente 30 años de antigüedad. Aunque la instalación, que data de los años 80, está en buen estado mecánico, deficiencias en la disponibilidad obligaron a realizar un retrofit.


Solución completa para más productividad

Para poder garantizar la disponibilidad se renovó el armario de distribución completo. Como control principal se montó el PSSuniversal PLC del sistema de automatización PSS 4000. Una solución electrónica compuesta por el encóder PSENenco, un control y módulos de software especiales sustituye el antiguo árbol de levas mecánico. De las funciones de seguridad se encargan 3 interruptores de seguridad PSENmag. Terminales de operador PMI 509, un motor nuevo y la sustitución de la parte neumática y las válvulas de seguridad de la prensa completan el retrofit.

El sistema de automatización PSS 4000 se caracteriza por una aplicación multisectorial flexible y sencilla.
 

Más información:

Sistema de automatización PSS 4000