연결된 기계류

연결된 기계류

예를 들어, 기계들을 연결하여 완전한 시스템을 만들거나 기존 기계에 다른 기계를 추가하는 경우처럼 이어 맞춘 플랜트나 기계류를 의미합니다.

연결된 기계류의 특징은 무엇입니까?

연결된 플랜트인지를 평가하려면 다음 질문에 대답해야 합니다.

  • 기능적인 연결이 있습니까? 플랜트 섹션들이 전체로서 함께 작동하고 유닛을 형성합니까?
  • 제어와 관련된 연결이 있습니까? 플랜트 섹션들이 전체로서 작동합니까?
  • 안전 관련 연결이 필요합니까? 플랜트 섹션들이 안전 측면에서 전체로 작동합니까?

 

연결된 기계류에 대한 의무 표시

여러 서브섹션들을 연결하여 전체 플랜트에 기능, 제어 및 안전과 관련된 영향을 미칠 것으로 보인다면 전체 플랜트에 대해서도 적합성 평가 절차를 거쳐야 합니다.

이 경우에는 기계류 지침에 따라 관련 플랜트 섹션에 대해 위험 평가부터 CE 마크 부착에 이르기까지 전체 과정을 수행해야 합니다(인터페이스 조사).

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드