직업 보건 및 안전법

직업 보건 및 안전법

고용주는 안전한 작업 장비를 제공할 뿐만 아니라 직원을 위해 안전한 작업장을 제공할 의무도 있습니다.. 독일에서는 작업장의 기본 조건을 직업 보건 및 안전법에서 규제합니다. 기타 여러 유럽 국가도 같은 문제와 관련된 국내법을 갖고 있습니다.

직업 보건 및 안전법에 따른 고용주의 의무

독일의 직업 보건 및 안전법에서는 모든 작업장에 대한 위험 평가를 실시하여 결함 여부를 검사할 것을 명시하고 있습니다. 이 평가 결과에 따라 필요한 안전 조치를 도출해야 합니다. 또한 이 법에서는 고용주가 직원에 대해 정기적인 교육을 실시하도록 규정하고 있습니다.

 

직업 보건 및 안전법에 따른 직원의 의무

한편 고용주의 건강 및 안전 작업 지침을 준수하는 것이 직원의 의무입니다. 위험 및 안전과 관련된 결함이 있으면 고용주에게 보고해야 합니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드