접근을 제한하는 조절식 가드

접근을 제한하는 조절식 가드

조절식 가드는 위험 구역 접근을 완전히 금지할 수 없을 때 사용합니다. 이는 드릴 기계의 비트 부분이나 원형 톱날 등의 경우에 해당됩니다. 작업 유형에 따라서 수동이나 자동으로 조절이 가능해야 하며, 공구를 사용하지 않고도 손쉽게 조절이 가능해야 합니다.

가드는 조절이 간편해야 합니다. 그래야 작동자가 조절이 너무 복잡하다는 이유로 완전히 개방시킨 채 두지 않습니다. 가드를 쉽게 제거할 수 있으면 안됩니다.

접근을 제한하는 조절식 가드에 대한 표준

표준 EN 953 (ISO 14120)은 유럽의 가드 요구사항을 명시하고 있습니다.

표준 제목
EN ISO 14120 기계류 안전
가드. 고정식 및 이동식 가드의 설계와 제작을 위한 일반 요구사항

 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드