단일 및 이중 채널 비상정지 장치를 한 공장에서 함께 사용할 수 있나요?

질문:
(오래된) 공장에 비상 차단 장치(PZE5 포함 PNOZ5, 단일 채널) 한 개와 구역 비상정지 장치(PZE5 포함 PNOZ5, 단일 채널) 여러 개가 설치되어 있습니다. 현재 공장의 일부를 현대화할 예정인데, 구역 비상정지 장치에 이중 채널 장치를 사용하려고 합니다. 그런데 설치 책임자가 단일 채널 회로와 이중 채널 회로를 함께 사용할 수 없으니 모든 것을 이중 채널로 전환해야 한다고 주장합니다.

답변:
비상정지 장치 또는 구역 비상정지 장치가 어떻게 설계되어야 하는지에 대한 세부 사항은 공장의 위험성 평가에서 결정됩니다. 하지만, 어떤 경우에도 비상정지 장치나 구역 비상정지 장치는 해당 푸시버튼을 작동했을 때 최악의 위험을 피할 수 있도록 충분히 안전한 방식으로 설계되어야 합니다.
만일 공장 섹션의 위험 때문에 구역 비상정지 장치에 이중 채널을 사용한다면, 안전 수준이 저하되지 않도록 하기 위해 그보다 상위의 비상정지 장치에도 이중 채널을 사용해야 합니다.

 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드