오스트필데른, 2026. 3. 24.

Interpack/components 2026, 18b번 홀, C11번 부스의 필츠 - 패키징 기계의 안전 업그레이드

5월 7~13일 열리는 Interpack/components 2026에서, 자동화 전문 기업 필츠는 '위험 없는 패키징. 타협 없는 안전"'이라는 슬로건 아래 미래형 센서 기술 및 제어 솔루션을 선보일 예정입니다. 필츠는 다양한 생산 조건에서도 일관된 성능을 발휘할 수 있는, 유연하고 규격을 준수하는 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 방문객들은 2027년에 발효되는 EU 기계류 규정(MR), 패키징 기계의 안전성과 관련된 사이버 복원력 법(CRA), EN 415 시리즈 규격 등과 관련한 필츠의 서비스에 대해서도 알아볼 수 있습니다.

Interpack에서 필츠는 성형, 충진 및 밀봉(FFS) 기계에 중점을 두고, 인증되고 확장 가능하며 호환 가능한 안전 솔루션으로 이러한 유형의 기계에 신뢰할 수 있는 기반을 제공하는 방법을 시연할 예정입니다. 필츠 전문가가 기계 구성 및 공정 가변성에 관계없이 이러한 안전 솔루션으로 패키징 기술의 최신 규격을 어떻게 구현할 수 있는지 설명합니다.

지속 가능한 안전 패키징 기계
필츠는 독일 뒤셀도르프에서 기계류 규정(MR) 및 사이버 복원력 법(CRA)에 따른 패키징 기계의 규격 준수 안전 전략에 중점을 두고, 개발 및 설계부터 시운전까지 고려해야 할 단계들에 대해 설명합니다. 규격 전문 기업인 필츠는 패키징 기계의 전체 라이프사이클에 걸친 서비스 및 교육으로 구성된 맞춤형 지원을 방문객들에게 조언할 것입니다. 필츠는 산업 보안에 초점을 맞출 예정입니다. 필츠 부스 방문객들은 중요한 작업을 구현할 때 필츠가 제공할 수 있는 특별한 지원들에 대해 알아볼 수 있습니다. 이러한 지원에는 "사이버 공격으로부터 기능 안전 보호", "무단 접근으로부터 보호" 및 "현장 무단 조작으로부터 보호"가 포함됩니다. 또 다른 관련 주제로, 기계류 규정(MR)은 전체 기계 라이프사이클 전반의 체계적인 위험성 평가와 디지털 위험에 대한 고려를 요구합니다. 필츠는 이러한 목적을 염두에 두고 MYZEL Lifecycle Platform을 선보입니다. 패키징 박람회 부스 방문객들은 중앙 플랫폼인 MYZEL이 특히 FFS 및 기타 유형의 패키징 기계에서 규정 준수와 안전한 작동을 어떻게 보장하는지 생생하게 체험할 수 있습니다.

패키징 공정을 포괄적으로 보호하는 안전 센서
안전 센서는 패키징 기계와 작업자 모두를 보호합니다. Interpack에서 필츠는 센서 기술 포트폴리오 PSEN도 전시할 예정입니다. 자동화 전문 기업 필츠는 센서 기술을 통한 안전 및 보안의 구현에 대해 실질적인 조언을 제공할 것입니다. 여기서 중요한 점은 패키징 기계용 필츠 센서의 견고성입니다. 또한 방문객들은 최초의 인증된 IO-Link Safety Master를 포함한 필츠 IO-Link Safety 시스템과 안전 잠금 장치를 통해 지능형 진단 기능을 네트워크로 연결하고 진단 목적으로 통합하는 방법에 대해 알아볼 수 있습니다.

자동화 전문 기업 필츠는 이번 Interpack에서 '위험 없는 패키징. 타협 없는 안전
자동화 전문 기업 필츠는 이번 Interpack에서 '위험 없는 패키징. 타협 없는 안전

자동화 전문 기업 필츠는 이번 Interpack에서 '위험 없는 패키징. 타협 없는 안전"'이라는 슬로건 아래 센서 기술 및 컨트롤러가 적용된 미래형 자동화 솔루션을 선보일 예정입니다. 또한 필츠는 2027년에 발효되는 EU 기계류 규정(MR) 및 사이버 복원력 법(CRA)과 관련된 서비스에 대한 정보도 제공할 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드