오스트필데른, 2025. 11. 26.

MYZEL Lifecycle Platform이 제공하는 기계 라이프사이클 안전 개요 - 인간과 기계를 위한 하나의 플랫폼

자동화 전문기업 필츠가 새로 내놓은 MYZEL Lifecycle Platform은 기계류와 작업자의 중앙 집중식 관리를 위한 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service) 솔루션으로 제공됩니다. 이 디지털 플랫폼은 생산 관리자와 안전 책임자가 기계류를 전체 라이프사이클에 걸쳐 안전하게, 보안을 유지하며, 효율적으로, 규격을 준수하면서 운용할 수 있도록 돕습니다.

기계 라이프사이클 전반에 걸친 안전 및 보안을 전문으로 하는 필츠는 자체 포괄적 서비스 및 제품 포트폴리오에 디지털 플랫폼을 추가했습니다. MYZEL Lifecycle Platform의 이 최초 릴리스는 사용자가 작업자와 기계류를 관리하면서 동시에 법률 및 안전 요구사항을 준수할 수 있도록 돕습니다.

고객의 요구를 충족하는 솔루션
MYZEL Lifecycle Platform은 필수 요소인 myCore와 자유롭게 선택 가능한 구성 요소인 워크플로로 이루어져 있습니다. 시작 단계에서 운영자는 MYZEL Lifecycle Platform에 모든 기계와 사용자를 포함한 생산 현장을 디지털로 작성합니다. 그 다음 모든 관련 기계 산출물을 myCore에 저장합니다. 이들 산출물은 예를 들어 작동 설명서, 인증서, 로그, 직원 정보 등이 될 수 있습니다. 그런 후에는 언제 어디서든 통합 자산 관리 시스템을 통해 이들 문서에 접근할 수 있으므로 기계류에 대한 개요를 유지 및 개선할 수 있습니다.

또한 사용자는 처음에 다음 세 가지 워크플로 중에서 선택할 수 있으며, 이들 워크플로를 필요에 따라 월 단위로 구독 및 사용할 수 있습니다.

  • mySafeDesign – 안전한 기계 설계를 위한 이 워크플로는 새 기계 및 기존 기계에 대한 위험성 평가 또는 검증 과정에서 사용자를 안내합니다.
  • mySafeOperation – 안전한 기계 운용을 위한 이 워크플로는 법적 요건에 따라 사용자에게 유지보수 및 점검과 관련한 지원을 제공합니다.
  • myAccessControl – 산업 현장 접근 관리를 위한 이 워크플로는 직원의 개별 출입 및 접근 권한을 관리하는 데 사용할 수 있습니다.

안전 및 문서 작성 지원
각각의 워크플로에는 구현을 위한 다양한 체크리스트와 템플릿이 있어서 예를 들어 기계의 유지보수 요구사항 및 직원의 권한과 자격을 매일 추적할 수 있습니다. 이러한 방식으로 MYZEL Lifecycle Platform은 더 나은 개요를 제공하고 동시에 더 효율적인 생산 공정에 기여합니다. 맞춤형 대시보드도 있어 사용자에게 자산 상태에 대한 간단한 개요를 제공하므로, 사용자는 예를 들어 조치가 필요한 부분은 어디인지, 마감일이 다가오지는 않는지, 증빙이 누락되지는 않았는지 확인할 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 사용자가 라이프사이클 전반에서 증빙 및 관련 문서를 생성할 수 있도록 돕습니다. 제공되는 템플릿은 최신 규격과 법규를 준수합니다.
MYZEL Lifecycle Platform을 통해 기계 운영자는 자신의 기계류를 안전 및 보안 측면에서 언제나 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 운영자는 관련 문서 및 중요 디지털 산출물을 명확하고 중앙 집중적인 방식으로 저장하고, 이를 기계와 작업자에 할당할 수 있습니다. 이 과정을 통해 작업자의 일은 더 간단해지고 요구사항을 준수하여 안전과 생산성이 증대됩니다. 이 클라우드 기반 플랫폼은 가장 엄격한 데이터 보안 요구사항을 충족하며, ISO/IEC 27017 및 ISO/IEC 27018에 따라 인증되었습니다. 모든 데이터는 유럽의 서버에 저장됩니다.

MYZEL Lifecycle Platform은 현재 구매가 가능하며, 새로운 기능으로 지속적으로 확장될 것입니다.

디지털 MYZEL Lifecycle Platform은 생산 관리자가 기계류를 전체 라이프사이클에 걸쳐 안전하게, 보안을 유지하며, 효율적으로, 규격을 준수하면서 운용할 수 있도록 돕습니다. 이 솔루션은 작업자와 기계류의 관리를 하나의 플랫폼에 결합합니다(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
디지털 MYZEL Lifecycle Platform은 생산 관리자가 기계류를 전체 라이프사이클에 걸쳐 안전하게, 보안을 유지하며, 효율적으로, 규격을 준수하면서 운용할 수 있도록 돕습니다. 이 솔루션은 작업자와 기계류의 관리를 하나의 플랫폼에 결합합니다(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

디지털 MYZEL Lifecycle Platform은 생산 관리자가 기계류를 전체 라이프사이클에 걸쳐 안전하게, 보안을 유지하며, 효율적으로, 규격을 준수하면서 운용할 수 있도록 돕습니다. 이 솔루션은 작업자와 기계류의 관리를 하나의 플랫폼에 결합합니다(사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드