ISO는 ISO 14119 "기계류 안전 - 가드와 연결된 인터라킹 장치"의 새 판본을 발간했습니다. 이 규격은 안전 게이트 시스템의 설계 및 선정 원칙을 규정합니다. 이제 접근 가능한 안전 게이트의 요구사항이 규정되었습니다. 설계 엔지니어는 그들의 기계가 향후 CE 규격을 준수하도록 보장하기 위해 조기에 이 새 요구사항들을 익혀 두어야 합니다.
오스트필데른, 2025. 6. 26.
ISO 14119의 새 판본은 안전 게이트를 위한 규범적 가이드를 제공해 현재의 첨단 기술을 반영합니다.
ISO 14119는 2013년부터 인터라킹 스위치를 분류하고 가드 설치를 위한 사양을 규정해 왔습니다. ISO 14119:2024의 새로운 세 번째 판본은 접근 가능한 게이트를 보호하는 절차를 규정합니다. 기계가 예기치 않게 가동될 위험이 있는 경우, 수동 리셋 기능 또는 작업자 감지 센서와 같은 장치를 구비해야 합니다. 탈출 및 비상 해제를 위한 적절한 수단도 있어야 합니다.
구체적으로, 이 새 판본은 접근 가능한 안전 게이트의 안전을 높이기 위해 키 전송 시스템의 사용과 전기기계식 접점의 직렬 연결(직렬로 연결할 수 있는 장치 수)을 요구합니다. 이 두 주제는 전에는 ISO TR 19837(인터라킹 시스템) 및 ISO TR 24119(직렬 연결)에 규정되었습니다. 이 새 기능들은 이제 ISO 14119의 일부가 되어 새 조항인 6.3절에 명시되어 있습니다.
새 규격은 자동적 안전을 의미합니다.
"이 새 버전은 아직 유럽연합 관보에 발표되지 않았습니다. 하지만 새 버전의 내용과 관련해 추가적인 변경 사항은 없을 것입니다."라고 Pilz GmbH & Co. KG의 규격 팀 팀원 Jan Franck는 설명합니다. 자동화 전문 기업 필츠도 새 판본을 개발하는 데 참여했습니다.
"따라서 우리는 이제 현재의 첨단 기술을 반영하고 있는 ISO 14119:2024를 안전 게이트 설계를 위한 기준으로 사용할 것을 권장합니다. 그렇게 함으로써 자동으로 안전을 보장할 수 있습니다."라고 이 필츠 전문가는 조언합니다.
필츠는 자신들의 안전 스위치와 안전 잠금 장치를 통해 새 판본의 요구사항을 충족하게 될 것입니다. 그리고 그 결과로 이 회사는 설계 엔지니어가 규격을 준수하고 미래 기술과 호환되는 시스템을 개발할 수 있도록 지원하게 됩니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]