오스트필데른, 2025. 2. 13.

하노버 산업박람회 2025: Hydrogen + Fuel Cells EUROPE 13번 홀, D34번 부스의 필츠 - 수소를 안전한 사업으로 만드는 법

전기 분해 장치를 사용한 수소 생산부터 수소 충전소의 충전 프로세스까지, 필츠는 Hydrogen + Fuel Cells EUROPE에서 기능 안전 및 산업 보안 분야의 필츠 자동화 솔루션들을 소개할 예정입니다. 이 솔루션들은 전체 수소 부가 가치 체인 전반의 프로세스를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있게 해줍니다. 이 박람회는 하노버 무역박람회의 일부로 2025년 3월 31일부터 4월 4일까지 열립니다.

가스 누출의 빠르고 신뢰성 있는 감지, 압력, 충전 수준, 전압, 전류에 대한 전체적 개요 유지, 연소 공정의 안전한 모니터링 등, 충분히 검증된 자동화 안전 수칙은 특히 경제적이고 스마트한 방식으로 수소 어플리케이션을 보호할 수 있습니다. Hydrogen + Fuel Cells EUROPE에서 필츠는 수소 산업의 기능 안전을 위한 솔루션들을 선보일 예정입니다. 이 자동화 전문 기업은 또한 수소 어플리케이션을 임의 조작 및 오용으로부터 어떻게 보호할 수 있는지 보여줄 것입니다.

수소 산업을 위한 기능 안전
필츠의 안전 솔루션들은 전체를 아우르는 구성 요소 모니터링 기능으로서 언제나 안전을 고려하고 공정 사슬 내에서 이들 요소 간의 기능적 관계를 고려하는 데 도움을 줍니다. 이에 따라 이들 솔루션은 전체 수소 부가 가치 체인에 가치를 제공합니다. 전기 분해부터 스팀 재형성까지 – 필츠 부스의 전문가들은 수소를 생성하는 방식에 따라 다를 수 있는 중요 안전 관련 접근법에 대해 설명할 것입니다. 필츠 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 필츠 자동화 시스템 PSS 4000은 예를 들어 전기 분해를 통한 수소 생성 과정의 안전을 보호합니다. 또한, 자동화 시스템 PSS 4000은 냉각 시스템, 고압 저장 탱크, 수소 공급 등, 수소 충전소의 모든 안전 기능 관련 개요를 유지하는 데 있어 이미 검증된 제품입니다.

안전 및 보안에 대한 전체론적 접근법
전체론적 접근법은 기능 안전 뿐만 아니라 산업 보안도 포함합니다. 즉, 임의 조작 및 오용에 대한 보호를 포함합니다. 산업 보안은 특히 2024년부터 의무 사항이 된 NIS2(네트워크 및 정보 보안에 대한 EU 지침)와 2027년부터 의무 사항이 될 새 기계류 규정의 요구사항에 따라 특별한 역할을 수행합니다. 사용자 인증, 데이터 및 네트워크 보안, 기능 안전 작동 모드 선택부터 접근 관리 또는 전자식 유지보수 안전 보호까지, 필츠의 전문가들이 이 자동화 전문 기업의 맞춤형 보안 솔루션들에 대한 조언을 제공하기 위해 박람회 부스에서 대기할 예정입니다.  

포럼의 필츠 전문가
안전 자동화는 또한 이 박람회의 또 다른 관련 강연 프로그램의 주제이기도 합니다. 공개 포럼에서 필츠의 시장 개발 엔지니어인 Albert Cot는 수소 분야에서 기능 안전 및 산업 보안을 구현하는 과제에 대해 이야기할 것입니다. 기술 포럼에서는 필츠의 영업 엔지니어인 Thomas Braasch가 전기분해를 통한 수소 생산에서 기능 안전 및 산업 보안의 중요성에 대해 좀더 자세히 설명할 것입니다.

캐나다의 자동화 – 친환경, 디지털, 지속 가능성
“The future’s here”(미래가 여기 있습니다)라는 모토 하에, 캐나다는 자동화, 에너지, 디지털 혁신 및 녹색 기술 등의 분야에서 캐나다 산업의 강점을 선보일 예정입니다. 필츠는 캐나다 온타리오주의 미시소거에 지사를 두고 있으며, 캐나다의 지속 가능한 녹색 디지털 미래를 위한 산업 혁신을 구체화하는 데 도움을 제공하고 있습니다.

Hydrogen + Fuel Cells EUROPE의 필츠, 13번 홀, D34번 부스

업계에서 입증된 필츠 솔루션은 전체 수소 부가 가치 체인 전반의 프로세스를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있게 해줍니다. 필츠의 전문가들이 Hydrogen + Fuel Cells EUROPE에서 관련 정보를 제공할 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
업계에서 입증된 필츠 솔루션은 전체 수소 부가 가치 체인 전반의 프로세스를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있게 해줍니다. 필츠의 전문가들이 Hydrogen + Fuel Cells EUROPE에서 관련 정보를 제공할 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

업계에서 입증된 필츠 솔루션은 전체 수소 부가 가치 체인 전반의 프로세스를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있게 해줍니다. 필츠의 전문가들이 Hydrogen + Fuel Cells EUROPE에서 관련 정보를 제공할 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드