유럽 수소 기술 엑스포에서 필츠는 업계에서 검증된 자동화 솔루션이 어떻게 수소 어플리케이션을 보호하는지 선보일 예정입니다. 세계 최대 규모의 이 수소 기술 공급업체 무역박람회는 2024년 10월 23~24일에 독일 함부르크에서 개최됩니다. 자동화 전문 업체 필츠는 기능 안전 및 산업 보안 분야의 자체 솔루션을 선보일 예정입니다. 필츠 솔루션을 통해 고객은 전체 부가 가치 체인 전반의 프로세스를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
오스트필데른, 2024. 9. 5.
독일 함부르크에서 열리는 유럽 수소 기술 엑스포 2024, A3번 홀 3I110 부스의 필츠
가스 누출의 빠르고 신뢰성 있는 감지, 압력, 충전 수준, 전압, 전류에 대한 전체적 개요 유지, 연소 공정의 안전한 모니터링 - 자동화 분야에서 충분히 검증된 안전 원칙이 수소 어플리케이션을 보호할 수 있습니다. 이러한 원칙은 공장, 기계류, 그리고 프로세스 연관성을 구현하기 위한 필수 기능으로 안전이 항상 고려되도록 돕기 때문입니다. 유럽 수소 기술 엑스포(Hydrogen Technology Expo Europe)에서 필츠는 수소 산업의 기능 안전을 위한 솔루션을 선보일 예정입니다. 이 자동화 전문 기업은 또한 수소 어플리케이션을 임의 조작 및 오용으로부터 어떻게 보호할 수 있는지 보여줄 것입니다.
생산에서 사용에 이르기까지의 안전
필츠의 안전 솔루션은 수소 분야의 전체 부가 가치 체인이 주는 추가적인 혜택을 제시합니다. 전기 분해부터 스팀 재형성까지 – 필츠 부스의 전문가들은 수소를 생성하는 방식에 따라 중요성을 띄는 다양한 안전 관련 접근법에 대해 설명할 것입니다. 필츠 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 필츠 자동화 시스템 PSS 4000은 전기 분해를 통한 수소 생성 과정의 안전을 보호합니다. 알칼리 또는 PEM 전기 분해 시에는 다수의 안전 요건을 준수해야 합니다. 예를 들어, 필츠의 안전 컨트롤러는 가스 및 화염 감지를 위한 센서를 모니터링합니다. 이들 센서가 뭔가를 감지하는 즉시, 밸브 개방 및 배기와 같은 적절한 조치가 개시됩니다.
또한, 자동화 시스템 PSS 4000은 냉각 시스템, 고압 저장 탱크, 수소 공급 등, 수소 충전소의 모든 안전 기능에 대한 개요를 유지하는 데 있어 이미 검증된 제품입니다. 필츠의 전문가들은 자동화 시스템이 수소 누출, 화염, 연기 등을 감지하고 온도 및 압력을 모니터링하는 방법과 관련한 정보를 제공할 것입니다. 분산형 입력/출력 및 페일세이프 아날로그 입력 기능 덕분에 전체 시스템을 안전하게 제어 및 모니터링할 수 있습니다.
안전 및 보안에 대한 전체론적 접근법
전체론적 접근법은 기능 안전 뿐만 아니라 산업 보안도 포함합니다. 이러한 접근법은 생산 및 산업용 공장의 임의 조작 또는 오용을 의도했든 다른 이유에서든 이러한 조작 및 오용으로부터 공장을 보호하는 방법을 설명합니다.
하나의 예시로 시스템 현황을 확인하기 위한 수소 생산 컨테이너로의 원격 연결이 있습니다. 이 연결은 보호되어야 하며, 그러지 않을 경우 승인 없이도 시스템의 안전과 관련된 부분을 확인 또는 변경할 수 있게 됩니다.
유럽 수소 기술 엑스포(Hydrogen Technology Expo Europe)에서 필츠는 또한 산업용 방화벽인 SecurityBridge도 선보일 예정입니다. 이 방화벽은 제어 네트워크 내에서 엔지니어링, 진단 또는 구성 도구와 컨트롤러 사이의 모든 연결을 임의 조작으로부터 보호하고 안전한 외부 연결을 보장합니다. 필츠의 접근 권한 시스템 PITreader와 해당 RFID 트랜스폰더 키를 사용하면 공장을 무단 접근으로부터 보호할 수 있고 접근 권한을 개별적으로 신뢰성 있게 통제할 수 있습니다.
“필츠는 안전과 보안에 대한 전체론적 접근을 통해서만 수소 어플리케이션의 포괄적인 보호를 보장할 수 있다고 굳게 믿습니다. 왜냐하면 보안은 공장과 기계류의 가용성을 임의 조작 및 오용으로부터 보호하기 때문입니다."라고 필츠의 시장 개발 엔지니어인 Albert Cot는 특히 강조합니다.
유럽 수소 기술 엑스포 2024, A3번 홀 3I110 부스의 필츠
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]