IndustrialPI와 함께 Pilz는 개방형 모듈식 산업용 PC를 소개합니다. 자유롭게 사용 가능한 오픈 소스 소프트웨어를 갖고 있으며 다양한 입출력 모듈을 제공합니다. 그 결과, 산업용 PC는 산업용 인터넷 환경(IIOT)에서는 게이트웨이로, 가장 광범위한 어플리케이션에서는 소프트 PLC로 사용이 가능합니다. IndustrialPI는 Industrie 4.0 컨셉 구현을 위한 사용하기 쉬운 솔루션을 대표합니다.
오스트필데른, 2024. 10. 22.
Pilz의 IndustrialPI: 자동화와 드라이브 기술을 위한 다재다능한 산업용 PC - 변환 가능: IIOT 게이트웨이 또는 소프트 PLC
IIOT 게이트웨이로써 IndustrialPI는 기존 시스템 아키텍처에 통합하기 쉽습니다. IndustrialPI는 공장과 기계류에 인접한 곳 등에서 과정 또는 운영 데이터를 수집하여 회사 클라우드에 바로 전송합니다. 이를 통해 사용자들은 플랜트와 기계류를 언제 어디서나 지속적으로 파악할 수 있습니다.
다양한 자동화 프로젝트에 대한 표준 컨트롤러
소프트 PLC로써 IndustrialPI는 공장과 기계류 제어가 가능합니다. 잠재적 어플리케이션에는 패키징 산업에서 베터리 셀 정렬에 사용되는 포털 기계나 상자 이렉터가 있습니다. 이 경우, IndustrialPI는 자동화와 드라이브 기술의 표준 컨트롤러 기능을 하며 자동화 프로젝트의 가장 넓은 범위에서의 사용이 가능합니다. 이는 순수 제어 어플리케이션 뿐만 아니라 기계 구동장치 내부의 동기식 축 동작을 포함합니다. 그러므로 IndustrialPI는 완전한 자동화 솔루션을 위한 Pilz의 약속 구현에 만전을 기하고 있습니다.
자동화와 안전
Pilz의 산업용 PC 는 두 가지 다른 버전으로 제공됩니다. 첫 번째는 4 GB RAM, 32 GB eMMC 데이터 메모리 및 64 비트 운영 체제를 갖춘 IndustrialPI 4입니다. 이는 소프트 PLC로써 자동화 어플리케이션에 특히 적합합니다. 다른 하나는 IndustrialPI 4 Wifi(8 GB RAM, 32 GB eMMC, 64 비트 OS) 입니다. 이는 Pilz의 안전 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 자동화 시스템 PSS 4000와 함께 게이트웨이, 데이터 집전기 및 진단 기기로 사용될 수 있습니다. 그 결과는 사무 인터넷과 클라우드 서비스 간의 데이터 교환을 위한 산업 솔루션입니다.
따라서 IndustrialPI는 유연하고 개별적으로 사용이 가능합니다. 맞춤형 어플리케이션은 비용과 관련하여 사용자를 지원합니다.
증명된 컨셉, 산업에 구현되다
IndustrialPI는 개인용부터 정통해진 Raspberry Pi에 기반합니다. 그러나 단단한 하우징, 견고한 기계를 갖고 있으며 산업용 수준의 전자장치가 장착되어 있습니다. 이와 같이 IndustrialPI는 EN 61131-2에 따른 고가용성 산업용 제어 기술의 요건을 충족합니다. Raspberry Pi와 함께 오픈 소스 컨셉에 기반합니다. IndustrialPI에 맞춤형으로 제작된 운영 체제는 바로 설치되며 사용자 친화적 개발 툴인 Node-RED를 포함합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]