Matthias Wolfer, 제품 관리 부서
오스트필데른, 2024. 5. 16.
IO-Link Safety: 필드 레벨에서 안전 연결이 역할을 수행하는 방법
(발표 전 확인 필요)
오늘날 산업 통신에서는 “최종” 센서까지 안전한 데이터 전송을 보장할 수 있어야 합니다. 이는 특히 필드 레벨의 장치에 적용됩니다. 이 경우, 더 나은 가용성과 더 유연한 자동화가 목표입니다. 2018년 이후로 필츠는 IO-Link 안전 컨소시엄의 일원으로서 통신 기술의 개발을 집중적으로 지원하고 있습니다. 필츠의 선도 하에 기술 워킹 그룹은 사양을 개발하고 테스트 및 인증을 수행했습니다. 이 "새로운" 안전 연결의 공통 목표는 생산 공정을 최적화하는 것입니다.
따라서 이제는 비독점적 점대점 통신도 기능 안전에 적합하게 되었습니다. IO-Link Safety 덕분에 기능 안전을 위한 표준화된 비독점 통신 시스템을 최초로 사용할 수 있게 되었습니다. 이 기술의 핵심은 사용자와 그들의 니즈입니다. 구현의 기본은 IO-Link Safety를 및 기계류에 간단히 통합하는 것입니다. 어떻게 하면 스마트하고, 간편하며, 생산적인 구현을 이룰 수 있을까요?
범용 안전 통신 솔루션
필츠는 IO-Link Safety를 위한 전체 패키지로 이에 답합니다. 이 패키지는 마스터, 센서, 적절한 구성 도구, 필드 장치 및 액세서리로 이루어져 있습니다. 필츠와 함께라면 사용자는 마스터는 물론 센서 및 필드 장치도 받게 됩니다. 필츠의 지원 범위는 이 시스템 패키지의 모든 구성요소를 포함합니다. 이 덕분에 IO-Link Safety 기술을 공장 및 기계류에 보다 간단하고 스마트하게 통합할 수 있습니다.
필츠 솔루션은 필드 레벨의 각 센서 및 액추에이터와의 원활한 범용 통신을 지원합니다. 필츠의 IO-Link Safety 센서는 중요한 상태 정보를 제공하고 스마트 진단을 위한 추가적인 옵션을 제공합니다. 장치는 자동으로 식별 및 설정할 수 있습니다. 따라서 구성요소를 보다 쉽게 교체할 수 있고, 수리로 인한 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. IO-Link Safety 통신은 비차폐 케이블로 수행되며 표준 산업용 커넥터를 사용합니다. 따라서 필요한 케이블 수도 줄어들고, 설치는 간단해지며, 장치를 교체하는 것도 쉬워집니다. 어플리케이션의 스마트 모니터링도 가능합니다. 예를 들어, 안전 라이트 커튼의 데이터를 평가할 수 있습니다. 신호 품질같은 정보도 예방적 유지보수에 사용할 수 있습니다.
이 기술은 사용자 요구사항을 구현하는 데 있어 열쇠 역할을 합니다. 즉 다양한 방식으로 이를 구현하는 열쇠입니다.
다양한 어플리케이션을 위한 통신 기술
상호 연결된 플랜트의 경우를 예로 들면 다음과 같습니다. IO-Link Safety의 경우, 마스터가 필드 레벨에 분산됩니다. 이는 케이블 길이를 줄여 주고 상당한 공간을 절약해 줍니다. 통신은 점대점으로 이뤄지며, 따라서 안전 센서의 배선을 훨씬 더 간단하게 구현할 수 있습니다. 동시에, 사용자는 필츠 IO-Link Safety 마스터를 사용함으로써 유연성을 얻게 됩니다. 왜냐하면 전통적인 안전 센서는 물론 IO-Link Safety 센서 및 IO-Link 장치도 연결할 수 있기 때문입니다. 이는 또 다른 마스터가 필요하지 않다는 뜻입니다.
자재를 운송할 때에도 IO-Link Safety의 장점이 명백합니다. 종종, 이러한 어플리케이션에서는 접근 및 안전 게이트를 보호할 필요가 있으며, 기계 가동 중단 시간도 최소화해야 합니다. 예를 들어, 상품을 팔레트에 올릴 때가 그렇습니다. 이 상황에서, 이 통신 기술은 안전 게이트의 접근 및 안전 가딩을 간단히 짧은 시간 안에 통합할 수 있도록 보장합니다. 왜냐하면 안전 라이트 커튼 및 푸시버튼 유닛 둘 다 필츠의 IOLS Master에 직접 연결할 수 있기 때문입니다.
IO-Link Safety는 신뢰할 수 있고 개방적이며 효율적인 연결을 지원하며, 이러한 연결을 통해 시야를 사용자와 사용자의 니즈에 집중할 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]