오스트필데른, 2024. 5. 16.

필츠는 2023년 기록적인 매출을 달성했습니다 - 산업 혁신을 위한 안전 및 보안 - "필츠는 2023년에도 굳건히 성공 스토리를 이어 왔습니다!"

2023 회계년도에 필츠 그룹은 432.9백만 유로의 기록적인 매출을 달성했습니다. 오스트필데른의 이 자동화 전문 기업 필츠는 전 세계적인 성공을 누리고 있으며 그 수익을 재투자하고 있습니다. 특히 안전 및 보안이 산업 혁신의 주요 구성요소가 되어 필츠에게 성장 기회를 열어주고 있습니다.

“2023 회계년도는 매우 성공적이었습니다. 필츠는 2023년에도 굳건히 성공 스토리를 이어 왔습니다. 전 직원의 이 놀라운 노력에 대해 저희는 정말 감사하고 있습니다.”라고 Pilz GmbH & Co. KG의 Managing Partner인 Susanne Kunschert는 말합니다.

유럽에서의 주된 성장과 미래 시장인 인도
가족 기업 필츠는 매출을 7.3퍼센트 늘려 75년 역사상 최고액인 4억3천3백만 유로를 달성했습니다. 필츠는 독일, 이탈리아, 한국, 스위스, 오스트리아, 영국, 튀르키예 등 주요 산업 국가에서 성장을 이루어 왔습니다. 인도는 안전 자동화 전문기업 필츠가 최고의 성장률을 기록한 국가입니다. 수출 점유율은 약 1.1% 하락한 75.4%였습니다. 다양한 제품 및 솔루션 측면에서 필츠는 거의 모든 지역에서 유사한 성공을 달성했습니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti, 센서 기술, 서비스가 특히 강력한 수입원이었습니다.
직원 수도 늘어났습니다. 2023년 12월 31일을 기준으로 전 세계 42개 자회사들을 통해 고용한 직원의 수가 2,476명에 이르렀습니다(3.2% 증가). 이 날을 기준으로 독일 오스트필데른 소재의 본사에 근무하는 직원 수는 1,016명이었습니다.

혁신에 요구되는 안전과 보안
“디지털화와 지속 가능성은 유동적인 산업의 구동 엔진입니다. 보안 없이는 디지털화를 구현할 수 없듯이, 지속 가능한 비즈니스에는 안전이 중요합니다. 혁신 중인 기업은 안전하고 보안이 양호한 자동화 솔루션을 필요로 합니다!"라고 Pilz GmbH & Co. KG의 Managing Partner Thomas Pilz는 설명합니다.
“안전 및 보안은 동전의 양면과 같습니다. 보안 없이는 디지털 세상에서 인간, 기계, 환경의 안전을 더 이상 보장할 수 없습니다. 그래서 필츠에게 안전은 기업 철학입니다."라고 그는 이어 말합니다.
자동화 전문 기업 필츠는 지속적으로 제품 및 서비스 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 산업 보안 분야에서 필츠는 올해 ISCS 서비스 패키지, 즉 산업 보안 컨설팅 서비스를 도입했습니다. 이 패키지로 필츠는 고객에게 구체적인 지원을 제공하고, 이를 통해 고객이 최근 발행된 기계류 규정은 물론 다가올 EU 지침 NIS 2의 사양도 충족할 수 있도록 돕고 있습니다. “이 일은 무단 접근 및 임의 조작으로부터 데이터를 보호하는 것과 주로 관련이 있습니다. 산업 보안은 과제 중심적 요인입니다.”라고 Thomas Pilz는 설명합니다.

자신감으로 미래를 내다보다
“필츠는 수주량이 감소하는 것을 느낄 수 있습니다. 이것이 바로 2024년에 필츠가 비용에 주의를 기울이는 이유입니다. 필츠의 혁신 제품과 서비스는 우리를 다음 해로 이끌어줄 것입니다.”라고 Susanne Kunschert가 설명합니다.

필츠는 공장 및 기계류의 안전 자동화를 위한 컨트롤러를 개발합니다. 독일 오스트필데른에 있는 실험실에서 필츠 엔지니어는 PLC 컨트롤러의 내구성 테스트를 수행합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
필츠는 공장 및 기계류의 안전 자동화를 위한 컨트롤러를 개발합니다. 독일 오스트필데른에 있는 실험실에서 필츠 엔지니어는 PLC 컨트롤러의 내구성 테스트를 수행합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠는 공장 및 기계류의 안전 자동화를 위한 컨트롤러를 개발합니다. 독일 오스트필데른에 있는 실험실에서 필츠 엔지니어는 PLC 컨트롤러의 내구성 테스트를 수행합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드