유지보수, 수리 및 예기치 않은 가동 중단은 플랜트 및 기계 운영의 주요 비용 요인입니다. 이러한 이유로, 필츠의 내구성이 뛰어난 안전 센서 PSEN은 사람과 기계를 보호할 뿐만 아니라 높은 가용성 측면에서 확실한 경제적 이점도 제공합니다.
2026. 4. 7.
안전 센서로 가용성을 높이세요.
장기적으로 유지보수 및 수리 비용을 줄이려면 어떻게 해야 하나요?
내구성이 뛰어난 안전 센서는 높은 설치 공차를 지원하므로 기계에 신속하게 설치할 수 있습니다. 이는 안정적인 기계 어플리케이션과 일관된 납품 품질을 보장하는 핵심 요소입니다. 동시에, 안전한 직렬 연결 또는 IO-Link Safety 통합과 같은 간단하고 빠른 배선 옵션은 설치 작업을 크게 줄여주고 플랜트의 귀중한 공간을 절약할 수 있게 해줍니다.
LED 디스플레이 또는 진단 시스템 SDD와 같은 통합 진단 기능은 가동 중단 시간을 줄여주고 수리를 간소화해 줍니다. 이는 발생하는 오류 메시지를 빠르게 감지 및 분석할 수 있고 오류를 신속하게 수정할 수 있기 때문입니다.
- 그 결과 서비스 작업 횟수가 줄어들고 설치 시간이 단축되며 전반적으로 더 경제적으로 기계를 운용할 수 있습니다.
가동 중단 시간을 줄이려면 어떻게 해야 하나요?
신뢰할 수 있는 센서 기술은 안정적이고 오류가 적기 때문에 예기치 않은 중단을 최소화해 줍니다. 예를 들어, 견고한 설계와 사각지대 부재 덕분에 안전 라이트 커튼 PSENopt II는 먼지가 많은 생산 환경에서도 원활한 생산 공정을 보장합니다. 안전 센서의 빠른 구성과 간단한 시운전 덕분에 개조 또는 유지보수 기간 후 시동 시간을 단축할 수 있습니다. 이 덕분에 정시 배송이 개선되고 전반적인 장비 효율성이 높아집니다.
전체 기계 라이프사이클에 걸쳐 신뢰할 수 있는 안전을 보장하려면 어떻게 해야 하나요?
필츠 센서는 국제 안전 규격을 기반으로 하며, 이를 통해 고객은 법규를 준수하고 장기적인 안정성을 보장하도록 플랜트를 설계할 수 있습니다. 포트폴리오 전반의 일관된 호환성 덕분에 전체 안전 아키텍처를 재설계할 필요 없이 현대화 및 업그레이드를 쉽게 수행할 수 있습니다. 모듈형 안전 게이트 시스템과 같은 솔루션은 각 개별 어플리케이션에 맞춰 맞춤형으로 제공됩니다. 다양한 구성 요소와 액세서리를 선택할 수 있을 뿐만 아니라 접근 관리와 같은 기능도 쉽게 통합할 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]