2026. 3. 16.

필츠 보안 권고 - 확립된 CSAF 형식으로 제공

점점 더 디지털화되어가는 세상에서 보안 관련 취약점은 지속적으로 증가하고 있습니다. 하지만 소프트웨어의 보안 허점을 100% 방지할 수는 없습니다. 따라서 보안에 중요한 정보를 빠르고 안정적이며 기계 판독 가능한 국제적 형식으로 제공하여 권장 조치를 통해 취약점을 해결할 수 있도록 하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이러한 이유로 필츠는 이제 무엇보다도 CSAF 형식으로 보안 권고를 생성합니다. 즉, 이들 권고를 전 세계에서 효율적으로 사용할 수 있으며, 고객은 자체 보안 프로세스에 이를 자동으로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 필츠와 필츠의 고객은 취약점 관리를 개선하고, 특히 취약점 공개와 대응 사이의 시간을 크게 단축할 수 있습니다.

CSAF란 무엇인가요?

CSAF(공통 보안 권고 프레임워크)는 공개 취약점 보고서 및 잠재적 조치에 대한 정보를 기계 판독 가능한 표준화된 형식으로 배포하는 데 사용되는 국제 규격입니다. CSAF로 생성되는 체계적인 보안 권고를 통해 기업은 보안 관련 정보를 훨씬 쉽게 다룰 수 있습니다. CSAF를 사용하면 보안 권고를 자동으로 수집하고 분석할 수 있습니다. 이렇게 하면 취약점을 검색하거나 영향을 평가하는 데 수반되는 많은 수작업이 불필요해집니다. CSAF는 전 세계적으로 인정받는 표준화된 형식이므로, 사용되는 시스템, 국가 또는 도구에 관계없이 자동으로 이들 권고를 쉽게 읽고 처리할 수 있습니다.

CSAF 로고

알아두면 좋은 정보:

필츠는 CSAF뿐만 아니라 자체 보안 권고 형식으로도 보안 권고를 작성하여 항상 필츠 웹사이트에 PDF로 공개합니다.

 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?