필츠는 브라우저 기반의 무료 소프트웨어 도구인 안전 거리 계산기를 제공하여 사용자가 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 훨씬 쉽게 계산할 수 있도록 돕습니다. 이제 이전 버전의 EN ISO 13855는 물론 개정된 EN ISO 13855:2024에 따라서도 계산을 수행할 수 있습니다.
2026. 2. 2.
필츠의 안전 거리 계산기 - 이제 EN ISO 13855:2024에 따라 계산 가능
EN ISO 13855는 무엇을 규제하며 새로운 점은 무엇인가요?
국제 규격 EN ISO 13855는 기계류의 안전한 설계를 위한 기초를 형성합니다. 이 규격은 사람을 안정적으로 보호하기 위해 라이트 커튼, 레이저 스캐너 또는 가드와 같은 안전 장치를 어떻게 배치해야 하는지 규정합니다. 이 규격은 또한 안전 거리, 즉 사람이 위험에 처하기 전에 기계류가 제때 멈추는 데 필요한 거리에 초점을 맞춥니다.
이 규격 기관은 2024년 개정본에 최근 몇 년간 습득된 기술 발전과 실무 경험을 반영하였습니다. 핵심적인 변화:
- 새로운 용어 및 정의
- 안전 거리 계산 기준 조정
- 실무 적용에 대한 추가 참고 사항
이를 통해 설계 엔지니어, 기획자 및 검사자는 규격에 따른 구현을 위한 보다 정확하고 실용적인 기반을 확보할 수 있습니다.
안전 거리 계산기의 이점
- 시중에 판매되는 모든 안전 라이트 커튼에 대한 안전 거리 자동 계산
- PSENopt 및 PSENopt II 제품군에서 적합한 제품 추천
- 적합한 라이트 커튼을 찾는 시간을 단축하여 시간 절약
- 추가 정보 및 계산의 그래픽 표현을 활용한 직관적 사용
- 특수 목적 기계의 빌드 및 개조 시 어플리케이션에 유연성 제공
안전 수준에 따른 올바른 제품 제안
안전 거리 계산기는 사용자가 손가락, 손 및 신체 보호용 수직 보호 필드(수직 접근)를 포함하는 어플리케이션을 계산하는 데 도움을 줍니다. 이 도구는 계산과 필요한 안전 수준을 기반으로 적합한 제품을 제안합니다. 통합된 정보 포인트는 심층적인 설명을 제공하며, 그래픽 표현은 계산을 투명하고 이해하기 쉽게 만들어줍니다.
지금 바로 EN ISO 13855:2024에 따른 적절한 안전 거리를 파악하세요!
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?