2020. 8. 19.

필츠 서비스 로봇 모듈로 클린룸에서 작업하십시오!

현대의 생산 또는 개발 절차는 공중 입자 농도가 제한 값을 초과해서는 안 된다는 환경 조건을 만족해야 하는 경우가 많습니다. 클린룸은 공중 입자의 농도가 극히 낮으며, 기존의 공기 입자가 작업을 방해하거나 나쁜 영향을 미칠 수 있을 때 항상 요구되는 조건입니다.

클린룸에 대한 수요는 다양합니다. 반도체 생산, 의료 기술, 광학 및 레이저 기술, 의약품 및 식품의 살균 생산 등에서 클린룸을 필요로 합니다. 클린룸의 분류에는 다양한 표준이 적용됩니다.

서비스 로봇 모듈: EN ISO 14644에 따른 클린룸 인증

필츠 서비스 로봇 모듈은 EN ISO 14644에 따른 인증을 받았습니다. 이 규격에서는 반도체 기술에서 입자로 인한 오염을 방지해야 한다고 명시하고 있습니다. 한편 ISO 규격은 샘플링 조건(예: 면적당 최소 샘플링 장소 개수)을 규정합니다. DIN EN ISO 14644-1에서는 ISO 1부터 ISO 9까지 새로운 클린룸 등급을 규정하고 있습니다. 가장 엄격한 요건은 가장 청결한 등급을 나타내는 ISO 1입니다. ISO 9 쪽으로 갈수록 요건이 느슨해집니다.

Colandis 인증 절차에서 필츠 매니퓰레이터 모듈 PRBT 6에 대한 ISO 3 검사 결과 양호한 결과가 나왔습니다. 이는 이 서비스 로봇 모듈을 이 범주에 속하는 모든 클린룸 작업에 사용할 수 있음을 의미합니다(예: 마이크로일렉트로닉스 생산에서 웨이퍼를 처리할 때).

서비스 로봇 모듈 및 클린룸 인증에 대해 자세히 알고 싶습니까? 당사는 기꺼이 필요한 도움을 제공해 드리겠습니다!

자세한 정보:

서비스 로봇 모듈

필츠의 매니퓰레이터 모듈 PRBT 6
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드