2019. 9. 6.

IEC 62443 규격 시리즈를 통한 산업 보안

직원들을 기계 위험 요인으로부터 보호하고 기계를 무단 사용자의 임의 조작 및 해커 공격으로부터 보호하려는 플랜트 운영업체나 장치 제조업체는 IEC 62443 규격 시리즈를 정확히 이해해야 합니다.

이 규격 시리즈는 산업 및 생산 플랜트에 적합한 보안 솔루션을 찾는 플랜트 운영업체 및 장치 제조업체를 위해 최적의 방향성을 제시합니다. 그리고 플랜트 및 기계류에 대한 접근을 통제하고 네트워크 및 제어 시스템의 남용을 방지하는 방법에 대한 구체적인 정보를 제공합니다.

IEC 62443은 보안의 기본 요구사항을 제시하며, 이러한 요구사항을 충족하는 데 필요한 조치에 관해 설명합니다. 또한 사이버 공격으로부터의 보호를 위한 기반으로서 “심층 방어” 컨셉에 대해서도 설명합니다. 그리고 보안 위험성 평가를 통해서 다양한 유형의 공격으로부터 스스로를 보호하는 데 적합한 보안 조치를 찾는 방법도 소개합니다.

산업 보안에 대한 이해의 기준은 한 가지 조치만으로는 원하는 결과를 얻을 수 없다는 것입니다. 산업 보안은 다양한 당사자가 다양한 조치를 사용하여 기획해야 합니다. 산업 보안을 구현하는 데 있어 적절한 보호가 이루어지도록 하려면 제조업체, 시스템 통합업체 그리고 운영업체의 역할이 모두 중요합니다.

보안 규격 IEC 62443의 내용을 살펴보면 그 중 어떤 부분과 특히 관련성이 있는지 그리고 개별 영역에는 구체적으로 어떤 점이 포함되는지를 알 수 있을 것입니다.

보안 규격 시리즈 IEC 62443

보안 규격 IEC 62443
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드