2024年10月16日

行動平台的安全性是新機械規章的一部分

無人搬運車系統(AGVS)的安全性在 AGVS 標準 3691-4 中規範。這在過去幾年中一直持續調適。隨著生產與物流環境中 AGVS 的數量不斷增加,進一步規範 AGVS 操作安全性的需要也增加。為此目的,特殊要求也已包含在將自 2027 年生效的新機械規章中。

自主移動機械設備安全性的關鍵問題之一:防毀損。在此,新機械規章要求製造商控制存取權限,並保護 AGVS 避免受到外部各方未經授權的存取。這也適用於時常遠端執行的維護與編程作業。在 AGVS 上評估和實行安全功能時,必須考慮到這些問題。

進而,當部署 AGVS 時,營運商必須確保 AGVS 的安全性也在新環境中(即在現有基礎架構中)得到保證。為此,必須對現有基礎架構進行風險評估。除此之外,區塊將定義以便對可用空間和避免可能性調適速度。若空間緊迫,則 AGVS 必須緩慢行進。

此外,AGVS 的安全功能必須在運作期間定期測試。進行方式和採用什麼必須由製造商指定,並必須由營運商基於風險評估規劃和實行。

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?