新標準 ISO 20607 已發佈為國際 ISO 標準,現在可購買!
2019年10月1日
ISO 20607 – 針對說明手冊的標準現在已發佈
新標準 ISO 20607 已發佈為國際 ISO 標準,現在可透過 ISO 網路商店購買。
新標準的目標對象為任何在機械設備與工廠工程環境中參與技術文件紀錄者。旨在支援那些製作說明手冊者。EN ISO 12100 已包含有關製作說明手冊的章節,參見第 6.4.5 條。作者之目的在於為此新標準提供更具體的資訊。更詳細解說一些關鍵點:
- 更深入的目標對象分析
- 更具體的資安資訊
- 更易於使用的疑難排解
- 「最新發佈媒體」,即列印在紙上或「作為電子資料媒體隨機器提供」
一旦發佈為 EN ISO 20607,該標準就成為與機械指令調和的第一個標準,以包含用於設計說明手冊的具體要求。
其與機械指令的關係的詳細資訊,請參閱我們有關 ISO 201607 草案的第一則新聞。
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?