Функциональная безопасность

Что такое функциональная безопасность?

Лабиринт нормативно-правовой базы

Причины опасных факторов и, следовательно, технические меры, направленные на их устранение, весьма разнообразны. В результате выделяются различные типы безопасности, подразделяемые, например, по причине потенциальной опасности.

Термин «функциональная безопасность» используется тогда, когда безопасность зависит от корректной работы системы управления.

При выработке требований к функциональной безопасности ключевую роль играет оценка рисков. Необходимые действия при оценке и снижении рисков, связанных с машинами и оборудованием, прописаны в стандарте EN ISO 12100. Оценка и проверка функций безопасности регламентируются стандартами EN ISO 13849 и EN IEC 62061, при условии, что необходимые средства защиты зависят от системы управления. Требования полноты безопасности (PL, SIL) получаются из оценки риска.

Quo vadis, функциональная безопасность?

Стрелки, направляющие к стандартам

В автоматизации также наблюдается тенденция к цифровизации. С учетом возрастающего уровня сложности настраиваемые или программируемые системы управления все чаще применяются для обеспечения машин и оборудования. В ходе оценки рисков при проектировании систем управления машинами часто возникает следующий вопрос:как выбрать необходимый уровень безопасности для функций управления, связанных с безопасностью? Производители должны выбрать, а затем скомбинировать компоненты в соответствии с определенными критериями. При оценке риска рассматривается вероятность опасного отказа компонента. Затем необходимо рассмотреть вероятности отказа различных компонентов в совокупности. Необходимый уровень безопасности определяется с помощью графиков, которые иллюстрируют тяжесть потенциальных травм и частоту или продолжительность воздействия опасного фактора. Чем выше риск, тем строже требования к контроллерам, связанным с безопасностью. В рамках этого процесса рассматривается каждая функция безопасности. Например, защита от непреднамеренного перезапуска или отключения с помощью функции аварийного останова (E-STOP) в случае опасности, или даже обеспечение безопасности машины в случае отказа контроллера. 

Наряду с требованиями к безопасности машины необходимо учитывать и производительность. Если этого не сделать, то возрастает желание вмешаться в работу устройств безопасности.  

Требования к частям систем управления машинами, связанным с безопасностью, определены как в ISO 13849, так и в IEC 62061.

Переходные процессы и гармонизация

Публикация ISO 13849-1 первоначально планировалась в 2021 году, но была перенесена на 2023 год. Пока совершенно неясно, когда он будет гармонизирован в стандарт ЕС EN ISO 13849-1, будет ли какой-либо переходный период перед публикацией стандартов в официальном журнале и если будет, то сколько он будет длиться.

Процесс гармонизации IEC 62061 в EN IEC 62061 длился один год. Сразу после публикации международного стандарта IEC или ISO в качестве стандарта ЕС в Официальном журнале Европейского Союза применяется презумпция соответствия установленным требованиям. Это означает, что производитель, соблюдающий технические требования стандарта, может считать, что он выполняет требования по охране здоровья и безопасности, установленные в Директиве по машинному оборудованию и, таким образом, в рамках оценки соответствия при помощи декларации о соответствии, может нанести на изготовленную им машину маркировку CE. Будучи ратифицированными, данные международные стандарты смогут применяться сразу после их публикации на сайтах IEC и ISO. Тем не менее, лучше не откладывать реализацию предполагаемых мер.

Расписание   Статус  Расписание  Статус 
ISO 13849-1 (FDIS) 
  • Опубликовано
ISO 13849-1 (FDIS) 
  • Опубликовано
ISO 13849-1  
  • Опубликовано
IEC 62061  
  • Опубликовано
EN ISO 13849-1 
  • Опубликовано
EN 62061 
  • Опубликовано
EN ISO 13849-1 (гармонизированный)  Откр. EN 62061 (гармонизировано) 
  • Опубликовано

Дополнительная информация

Обзор

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru