Brasil | português

Ostfildern, 29 de mar de 2017

O scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz aumenta o portfólio de automação – linha mais produtiva em 2D

O novo scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz monitora simultaneamente e de forma segura até três zonas separadas, aumentando significativamente a produtividade das instalações. É possível ligar em série até quatro scanners de segurança a laser segundo o princípio mestre/escravo, o que diminui bastante as despesas com cabeamento e instalação. Graças à configuração livre dos campos de advertência e de proteção e à adaptação às condições estruturais existentes, o PSENscan pode ser integrado facilmente nas mais variadas aplicações.

A Pilz complementa seu portfólio de automação com o novo grupo de produtos de scanners de segurança a laser de configuração flexível: o âmbito de uso estende-se do monitoramento estático de superfícies até a cooperação entre homem e robô (MRK), passando ainda por sistemas de transporte sem condutor (FTS). Em combinação com os mini-comandos configuráveis PNOZmulti ou com os comandos do sistema de automação PSS 4000 da Pilz, nasce uma solução completa e econômica de uma única fonte.

Pouco esforço para a segurança máxima
O scanner de segurança a laser oferece um monitoramento bidimensional de superfícies com um grande ângulo de abertura de 275°: as aplicações que requerem monitoramento de vários lados contíguos de uma máquina ou de um FTS podem ser realizadas com menos equipamentos em comparação a um scanner de 180°. Isso reduz as despesas de investimento e aumenta a economia da aplicação.
Além disso, o PSENscan pode ser usado de forma flexível nas mais diversas situações, pois é possível adotar diferentes configurações de zonas. Dessa forma, pode-se, por exemplo, definir zonas de segurança e de advertência de tamanhos diferentes para a operação de instalação e de produção ou adaptar as zonas à peça sendo usinada no momento. A adaptação flexível e de fácil implementação às mais diversas condições estruturais existentes economiza tempo e esforço na operação de instalação.

Scanner para maior desempenho
É possível monitorar simultaneamente até três zonas separadas e adicionar até 70 configurações comutáveis. Assim, a aplicação torna-se mais produtiva. A ligação em série também é significativamente reduzida – possibilidade de até quatro scanners –, bem como os esforços com cabeamento e instalação segundo o princípio do mestre/escravo.
Além disso, graças ao alcance do campo de proteção de 3 a 5,5 metros para a área de segurança, um único equipamento pode cobrir até grandes superfícies. A possibilidade de cobertura de uma área de advertência de até 20 metros também permite avisar uma pessoa a tempo, por exemplo, por um sinal acústico ou acionar uma reação da máquina, como uma desaceleração. Isso protege a aplicação contra uma parada, aumentando simultaneamente a segurança e a produtividade.

Criar a automação a laser segura e de forma flexível
Para configurar o PSENscan, utiliza-se a ferramenta de software PSENscan Configurator. Para isso, o PSENscan é conectado ao computador de configuração por uma porta Ethernet. Pela ferramenta de software é possível determinar as zonas de segurança e advertência, bem como todas as outras configurações. Pelo modo de aprendizado, o scanner de segurança a laser registra os obstáculos fixos em seu entorno que poderão ser desconsiderados parte das zonas de monitoramento a partir de então. Isso facilita a instalação e diminui o tempo de comissionamento.
Como a configuração completa pode ser armazenada em um módulo de memória removível, se o equipamento é trocado, basta colocar o módulo de memória existente no scanner novo, excluindo-se a necessidade de uma nova configuração.

Sensível, mas robusto contra poeira
O scanner de segurança a laser PSENscan não está apenas classificado no tipo de proteção IP65, mas toda a estrutura do equipamento foi melhorada para reconhecer e evitar falhas ocasionadas por partículas de poeira. O equipamento exibe as informações sobre o estado ou notificações sobre falhas, como um pedido de limpeza, no display integrado. Caso hajam pessoas ou objetos na zona de advertência ou de segurança, isso também é sinalizado no display com uma advertência codificada por cores que pode ser bem identificada de longe. Assim, o PSENscan garante uma elevada disponibilidade.

Mais informações sobre o produto em www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D17. Mais informações sobre a exposição da Pilz na feira em: www.pilz.com/interpack

O novo scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz monitora seguramente até três zonas separadas. Isso aumenta significativamente a produtividade de aplicações com suporte de laser.

O novo scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz monitora seguramente até três zonas separadas. Isso aumenta significativamente a produtividade de aplicações com suporte de laser.