Ostfildern, 25 de fev. de 2020

O comando compacto configurável PNOZmulti 2 com novas funções de Safety e Industrial Security/Pilz na Hannover Messe de 2020 (pavilhão 9, stand D 17) - Safe e secure com um sistema!

Ao selecionar o modo operacional e o gerenciamento de autorização de acesso, o comando compacto, seguro e configurável PNOZmulti 2 assume tarefas adicionais de Industrial Security e Safety (segurança das máquinas): como solução do sistema, o PNOZmulti 2 possibilita, junto com a unidade de leitura PITreader do sistema de seleção do modo operacional e autorização de acesso PITmode, um controle de acesso completo, além de uma seleção funcional e segura do modo operacional. Ele está disponível a partir da versão 10.12 do software PNOZmulti Configurator.

A solução do sistema de comando compacto e sistema de seleção do modo operacional e autorização de acesso cuida dos processos de produção nas máquinas e é, ao mesmo tempo, segura, eficiente e intuitiva.

Gerenciando o acesso de forma econômica e segura
Em conjunto com a unidade de leitura PITreader, o sistema de seleção do modo operacional e autorização de acesso PITmode desempenha PNOZmulti 2 um gerenciamento eficiente dos acessos. A conexão de até quatro unidades de leitura PITreader no aparelho de base PNOZ m B1 do comando compacto PNOZmulti 2 é novidade e permite o gerenciamento com segurança de máquinas interligadas. Como isso permite a redução da necessidade de hardware, o sistema constitui uma solução econômica.
As possibilidades dessa solução ampliada do sistema vão desde a liberação simples e autenticação de determinadas subfunções das máquinas até uma matriz complexa e hierárquica de autorizações. Com isso, é possível configurar com facilidade as autorizações de acesso com elevada proteção contra manipulação. Isso facilita o gerenciamento de manipulações e os usuários se beneficiam de menos paradas das máquinas.

Seleção (do modo operacional) sem tribulação
Com o módulo funcional e o PITreader, é possível configurar nas máquinas e nos sistemas o modo de seleção segura de modo operacional até PL d / SIL CL 2. Estão disponíveis duas novas soluções de aplicações confortáveis para a seleção segura do modo operacional: nas duas variedades, a autorização para a seleção de um modo operacional é realizada pela unidade de acionamento PITreader e pelas teclas RFID correspondentes configuradas.

Alternativa 1: eficiência em espaço e hardware
A seleção do modo operacional com botão pode ser realizada com um botão de pressão convencional. O novo elemento de botão múltiplo PIT oe4S da Pilz oferece maior valor para os usuários: ele suporta até cinco modos operacionais. É possível fazer seleções separadas com os quatro botões individuais disponíveis no elemento de botão múltiplo. A solução, que ocupa pouco espaço, pode ser integrada no painel de controle e torna os outros botões individuais supérfluos. Nesta variedade, a avaliação técnica de segurança do modo operacional é realizada via PNOZmulti 2. Esta variedade é uma alternativa econômica, pois não são necessárias despesas para hardware adicionais de visualização.

Alternativa 2: para instalações ramificadas
Se os usuários precisarem ter a instalação completa sob controle, alternativamente será possível implementar a seleção segura do modo operacional com o terminal de comando e de visualização PMIvisu da Pilz. Esta variedade via painel de toque é vantajosa principalmente para instalações ramificadas com inúmeras áreas de trabalho distantes umas das outras.

A Pilz estará no pavilhão 9, stand D17. Mais informações estão disponíveis aqui

Mais informações sobre o comando compacto e configurável PNOZmulti 2 estão disponíveis aqui

O seguro e configurável comando compacto PNOZmulti 2 da Pilz assume não apenas as novas tarefas da segurança da máquina (Safety), mas também as tarefas do controle de acesso (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
O seguro e configurável comando compacto PNOZmulti 2 da Pilz assume não apenas as novas tarefas da segurança da máquina (Safety), mas também as tarefas do controle de acesso (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

O seguro e configurável comando compacto PNOZmulti 2 da Pilz assume não apenas as novas tarefas da segurança da máquina (Safety), mas também as tarefas do controle de acesso (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br