A empresa de automação Pilz e a especialista em infraestrutura ferroviária segura Pintsch desenvolveram em conjunto uma tecnologia inovadora de comando e sinalização para a digitalização da ferrovia. Com a assinatura de um contrato-quadro de fornecimento, os parceiros da cooperação dão o próximo passo em seu trabalho conjunto.
Ostfildern, 27 de jul. de 2023
A Pilz e a Pintsch aprofundam sua parceria de desenvolvimento com um contrato-quadro de fornecimento - cooperação de longo prazo para soluções ferroviárias digitais
Em julho de 2023, Susanne Kunschert, sócia-diretora da Pilz GmbH & Co. KG, e Tilo Brandis, diretor da Pintsch GmbH, firmaram um contrato-quadro de fornecimento conjunto. O trabalho conjunto de longo prazo é uma questão importante para ambos.
Experiência combinada para infraestrutura inovadora
O foco da parceria de desenvolvimento está em soluções inovadoras para avançar a digitalização da infraestrutura ferroviária. "Já nesse momento relativamente incipiente do nosso trabalho conjunto vemos que nossas soluções de automação podem ser usadas perfeitamente para muitos projetos de digitalização de ferrovias, contribuindo de forma significativa para a modernização da infraestrutura ferroviária", observa Susanne Kunschert.
EULYNX Object Controller para projeto ferroviário alemão
O primeiro resultado da parceria é o EULYNX Object Controller, desenvolvido conjuntamente. Ele traduz os comandos digitais das torres de controle em sinais para componentes da via. A Pilz contribui com seu sistema de controle ferroviário seguro e inovador. A característica especial da solução é sua aplicação genérica, que pode ser transferida para diferentes projetos. O padrão EULYNX oferece uma interface independente de fabricante entre diferentes componentes de tecnologia de comando e segurança. "Potentes computadores COTS (Commercial-of-the-Shelf) e componentes oferecem vantagens consideráveis na digitalização da infraestrutura ferroviária", explica Tilo Brandis. Isso faz com que a tecnologia seja a base para o futuro da infraestrutura ferroviária.
O Object Controller da Pilz entrará em uso já no segundo semestre: no projeto Zwieseler Spider, a Pintsch usa a tecnologia da Pilz para demonstrar a implementação concreta de soluções digitais para a modernização da tecnologia de sinalização e torres de controle. O projeto faz parte do programa de alta velocidade do overno federal alemão, da indústria ferroviária e da Deutsche Bahn (DB).
Saiba mais sobre a digitalização da tecnologia ferroviária com a Pilz aqui
Sobre a Pintsch GmbH
A PINTSCH GmbH, sediada em Dinslaken e com subsidiárias na Holanda e nos EUA, é uma das principais fornecedoras de componentes, sistemas e soluções de segurança para a infraestrutura ferroviária.
Seu portfólio de produtos inclui tecnologia de passagem de nível, tecnologia de torres de controle e manobra, tecnologia de transporte, tecnologia de contagem de eixos, acionamento e aquecimento de mudança de via. A empresa oferece tudo de uma única fonte: desde o desenvolvimento, a aprovação e o planejamento, passando pela produção e montagem, até o comissionamento e a entrega pronta para uso. A gama de serviços também inclui manutenção e conservação, monitoramento, fornecimento de peças de reposição, reparos e treinamento. A empresa também realiza a construção de novas seções e a manutenção de seções da linha com foco em trechos regionais.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]