Ostfildern, 21 de mar. de 2024

O novo elemento de controle PIT oe ETH com porta Ethernet ativável é uma opção segura e flexível.

O PIT oe ETH complementa o portfólio da Pilz na área de dispositivos de operação e sinalização. O PIT oe ETH possui uma porta Ethernet ativável e, portanto, protege interfaces Ethernet de livre acesso na indústria contra acesso indevido. Assim, o elemento de comando compacto garante mais segurança. Por ser uma interface Ethernet industrial, ela pode proteger conexões de rede como um firewall contra acesso não autorizado externo, mas também contra o acesso direto a interfaces homem-máquina e controlar dados internamente.

Quando se trata de sistemas e máquinas, o PIT oe ETH protege a rede e, portanto, o know-how e o investimento. A nova interface Ethernet, que pode ser ativada e desabilitada, oferece aos usuários a oportunidade de proteger sua rede de maneira abrangente: É possível regular e rastrear, de maneira individual e segura, quem tem permissão para acessar dados confidenciais de máquinas, quando e como isso pode ser feito. Assim, aumenta-se a segurança da produção.

A proteção operacional ativa(da) evita acessos indevidos de
Porque, em combinação com a unidade de leitura PITreader da Pilz, a interface Ethernet só é ativada com a devida autorização. Ou seja, apenas pessoas autorizadas estão habilitadas a utilizar essas interfaces temporariamente. Por exemplo, para criar novas configurações, programas ou cópias de segurança. Graças a entradas padrão de 24 volts ou, alternativamente, de 5 volts, elas podem ser ativadas de maneira flexível através de qualquer saída de controle. Isso permite aos usuários controle total do fluxo de dados em suas redes.

Atende a todos os requisitos normativos 
O novo elemento de controle PIT oe ETH atende aos requisitos de segurança para fabricantes e operadores de máquinas: o Regulamento de Máquinas exigirá que os fabricantes de máquinas tomem medidas de segurança o mais tardar a partir de janeiro de 2027.
Para operadores de máquinas na Alemanha, por exemplo, a Regra Técnica para Segurança Industrial TRBS 1115 já se aplica hoje como um complemento à Portaria de Segurança Industrial, que, entre outras coisas, exige que as interfaces de hardware que não são necessárias sejam desativadas ou bloqueadas e que as conexões de comunicação não autorizadas sejam desligadas. O PIT oe ETH auxilia na implementação de requisitos legais e normativos, o que acaba por proteger o investimento e minimizar custos.

Instalação facilitada
Os elementos operacionais compactos são projetados de acordo com a EN 60947-5-1 para aberturas de instalação com diâmetro de apenas 22,5 mm com proteção anti-torção. Dessa forma, eles se integram perfeitamente ao design de máquinas e instalações.
Na família de produtos PIToe, os usuários também têm acesso aos controles PIToe 4S e PIToe USB: Com o elemento de comando PIToe 4S, é possível comutar e visualizar entradas e saídas, como o modo operacional. O PIToe USB possui interface USB ativável para máquinas e instalações, que permite, por exemplo, a importação inviolável de programas. 
Os elementos operacionais compactos oferecem vantagens para instalação ou retromontagem de painéis de controle, painéis de interruptores ou caixas de comando. Em conjunto com o sistema de autorização de acesso, ambos garantem PITreader uma gestão segura do acesso.
 

O novo elemento de comando PIT oe ETH com porta Ethernet ativável da Pilz protege as conexões de rede como um firewall contra acessos internos e externos não autorizados. O PIT oe ETH complementa o portfólio da Pilz na área de dispositivos de operação e sinalização. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
O novo elemento de comando PIT oe ETH com porta Ethernet ativável da Pilz protege as conexões de rede como um firewall contra acessos internos e externos não autorizados. O PIT oe ETH complementa o portfólio da Pilz na área de dispositivos de operação e sinalização. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

O novo elemento de comando PIT oe ETH com porta Ethernet ativável da Pilz protege as conexões de rede como um firewall contra acessos internos e externos não autorizados. O PIT oe ETH complementa o portfólio da Pilz na área de dispositivos de operação e sinalização. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Contato da imprensa
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório